This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM6204–从 R5/M4 内核访问以太网 (CPSW) 时 RAT 性能/延迟/开销影响

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1608714/am620-q1-am6204-rat-performance-latency-overhead-impact-when-accessing-ethernet-cpsw-from-r5-m4-core

器件型号: AM620-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好团队:  

在 AM6204 中、R5F/M4 内核通常通过 RAT(基于区域的地址转换)访问系统外设(例如 CPSW 以太网)。

在此背景下、我想了解 RAT 对性能和延迟的影响:

  • 与来自 A53 的本机系统地址访问相比、当 R5/M4 访问以太网寄存器或 DMA 缓冲器时、RAT 是否会引入任何额外的访问延迟?

  • 如果是、TI 是否可以分担每个交易的大致周期开销?

  • RAT 地址转换是否在具有流水线访问的硬件中完全处理、或者在某些情况下是否会引入串行化/停滞的事务?

  • 对于 1000Base-T 用例、将以太网从 R5/M4 驱动而不是从 A 内核驱动时、RAT 是否会对吞吐量或数据包延迟产生有意义的影响?

任何量化指导(周期数,带宽影响或架构说明)都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    感谢您的查询!

    请允许我有时间进行内部研究。

    目前、我在这个 Sitara MPU 线程中找到了一些提示:

    (+) AM62A3:DM 内核访问 MCU_MCAN 寄存器空间、关于 RAT 的阐述 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    RAT 可能不会花费任何周期或最少的周期数:

    可能还需要与以太网 CPSW0_NUSS 寄存器访问上下文中的主管专家进行讨论。

    请预计可能会在一两天内延迟。

    我感谢你的耐心!

    此致

    Anastas Yordanov  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    很抱歉、我的回答存在时间缺口。

    以下是专家提供的答案:  

    “通过命令端的 RAT 有 0 或 1 个管道延迟。 没有返回数据的延迟加法器。“

    如果您还有其他问题、请告诉我?

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、

    感谢您的答复。

    "命令行“命令行端通过 RAT 存在 0 或 1 个管道延迟。 返回数据没有延迟加法器。“

    “单管道延迟“的含义是什么? 您能解释一下与 MCU 时钟频率之间的关系吗?

    另一个问题:当 延迟仅适用于命令端时、这意味着中断将没有任何延迟或者它不会通过 RAT? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand Abraham、

    感谢您的提问。

    专家今天是银行假日、我正在等待他的答复。

    我希望他能在本周得到星期三 COB 的回答。

    感谢您的耐心。

    此致

    Anastas Yordanov

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    以下是专家的回答:

    “单管道延迟“的含义是什么?

    A1:这表示一个时钟周期延迟。 假设 RAT 以频率 f(以 MHz 为单位)运行、这意味着 1000/f [ns]延迟。

    示例:从 AM620-Q1 的 SYSCLK/时钟树工具中可以看到默认的 RAT 接口时钟频率等于 MCU_SYSCLK0/2 = 400MHz / 2 = 200MHz、即单管道延迟为 1000/200 = 5ns。  

    您能否就 MCU 的时钟频率进行解释?

    A2: RAT 使用接口时钟工作。 该接口可以是内核时钟的整数分频。

    当 延迟仅适用于命令端时、这意味着中断将没有任何延迟、或者它不会通过 RAT? 我的理解是否正确?

    答 3:中断是一种控制信号、不会像 通过 RAT 的事务那样通过同一条路径、因此中断信号没有延迟。  

    我希望这一点澄清!

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov