This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:使用 CCS UNIFLASH 将 MAC 分配到 tm4c1294ncpdt

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615741/uniflash-by-using-ccs-uniflash-am-allotting-mac-to-tm4c1294ncpdt

器件型号: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT、

你第一次当我读取我的 Tiva tm4c1294ncpdt 的 Mac 地址时,我看到了 ff:ff:ff:ff:ff:ff ,所以我想给 Tiva 的 Mac 地址。但在程序有效的 Mac 成功后,当我读取 Mac 时,它显示了错误的 Mac ID 我的意思是我编程的,我读的是 differrent。引导我下一步要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subbu

    使用 UniFlash 将 MAC 地址编程到 TM4C1294NCPDT 时、具体修改用户寄存器 0 (USER_REG0) 和用户寄存器 1 (USER_REG1)。 这是 MCU 发货时为空白的定制电路板的常见要求。
    编程过程
    1、启动 UniFlash:连接您的硬件(例如 XDS110 或 XDS200)并选择您的器件。
    2、访问用户寄存器:导航到 UniFlash GUI 中的 Settings & Utilities 选项卡。
    3、Enter MAC Address:找到用户寄存器 0 和用户寄存器 1 的字段。
        USER_REG0:保存 MAC 地址的前三个字节。
        USER_REG1:保存剩余的三个字节。
    4、commit:使用“Program and commit MAC address“选项。  
    5、验证:在 UniFlash 中执行读取 MAC 地址操作以确认更改成功

    ...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 UniFlash  设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了类似的方式,如你提到的。 但在写 Mac 后,读的是 00:00:00:00:00。