This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:PA24 GPIO 问题。

Guru**** 3006730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617069/mspm0c1104-issue-with-pa24-gpio

器件型号: MSPM0C1104

尊敬的先生:

 

我们无法拉高 PA24  

我们已经尝试了相同的 PA0 它得到上拉.

想要连接 PA24 LED 、由于引脚未上拉、LED 会略微亮起。

 

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在 LaunchPad 上吗? 针脚上还有其他东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    由于 LaunchPad 在 PA24 上没有 LED、我假设您正在开发定制电路板。

    您能否分享您编写的软件? 您能否分享引脚的示波器捕获?

    请记住、PA24 具有用于测试目的的内部连接、因此该引脚上不允许注入电流。

    如果您想查看原理图、请将您的原理图与当地的 TSR 或 FAE 分享。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到数据表 (SLASF90C) 第 7.1 节 (2)----上面提到的 Owen ----表示 PA24 不能灌入任何电流。

    从您参考上拉电阻、我怀疑您的 LED 是从 Vcc (“低电平有效“)连接的、Vcc 依赖于让 GPIO 引脚通过 LED 灌入电流。

    您可以成功地反转 LED 电路、使 GPIO 引脚提供 LED 电流 (“高电平有效“)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SLASF90C

    很棒! 我们尝试了反转 LED、但 P24 在高电平状态下没有超过 1V。LED 没有得到足够的电压。

    开启。

    此外、我们尝试使用上拉、下拉、标准等各种设置来检查没有 LED 的引脚输出。

    我们发现 P24  引脚没有 达到 0-1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我现在知道什么是“注入电流“(它不是灌电流)、我相信在这种情况下、只要 LED 电路的高侧也是 MCU Vcc、就不是问题。

    我还尝试了将 PA24 连接到 LaunchPad 上 J7 的低侧(低电平有效 LED 电路)、并且 LED 会正常亮起。

    我们回到了 Owen 的要求:(a) 软件【尤其是引脚配置】和 (b) 原理图。

    【编辑:轻微澄清】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 我们无法在此论坛上附加图像/代码!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    如果可能、请与您当地的技术销售代表或现场应用工程师共享任何图像或代码。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你也应该能够。 在编辑器中、单击“插入“、然后单击“图像/视频文件“

     

    然后点击“很难看到的上传“按钮:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../gpio_5F00_toggle_5F00_output-P24.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    初始检查后、源代码看起来很好、因为它是一个非常简单的程序。

    1. 是否可以监控提供给 MCU 的电压?
    2. 如果您断开 LED 电路、引脚的输出是否仍在 0V 至 1V 左右?
    3. 电路中的电阻值是多少?
    4. LED 有哪些特性?
    5. 您是否有任何其他可以测试的设备((A-B-A 交换)?
    6. 我建议不要使用共享图像右侧的配置、因为如果在此引脚上注入电流、这可能会导致意外行为。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 是否可以监控提供给 MCU 的电压?   3.3V
    2. 如果您断开 LED 电路、引脚的输出是否仍在 0-1V 左右?是的
    3. 电路中的电阻值是多少? 1k Ω
    4. LED 有哪些特性? 指示 LED 标准指示 LED。
    5. 您是否有任何其他可以测试的设备((A-B-A 交换)? 已检查其他 MCU 板。
    6. 我建议不要使用共享图像右侧的配置、因为如果在此引脚上注入电流、这可能会导致意外行为。当然
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    当您从 PA24 中移除电路并且仍然看到 0V 至 1V 这一事实很有趣(考虑到您的电源电压读数为 3.3V)。 这使我想相信器件已损坏、或者有其他因素将该电压向下划分。 如果器件损坏、可能是由于向 PA24 注入电流而导致的。

    您是否可以使用上面发送的相同应用代码测试不同的引脚?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我们尝试了新芯片上的代码,它的工作! 不管怎么说、我们发现 TI MCU 对处理和信号干扰都很敏感。如果对 MCU 施加任何引脚冲击、它通常显示为 0V。但您的 MCU 显示为 1V –0V。许多 MCU 在开发、GPIO、I2C 期间熔断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seema:

    很高兴听到这个问题已经解决。

    请注意根据器件特定数据表确定的绝对最大额定值:

    损坏的器件可能不一定会输出 0V 电压、因此您观察到的~1V 电压对于损坏的器件来说并不完全意外。

    此致、

    Owen