This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM2634:以最短的 CS 置为无效时间从 AM263x SPI 从器件发送大量数据

Guru**** 2857520 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1618756/faq-am2634-sending-large-amounts-of-data-from-an-am263x-spi-slave-with-minimal-cs-deassertion-time

器件型号: AM2634
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

在本常见问题解答中、我将介绍一种方法、在保持片选 (CS) 置为无效时间最短的情况下、从 AM263x SPI 从器件传输大量数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题说明:

    请考虑 SPI 主器件和 SPI 从器件之间的典型命令响应通信模型。 假设主器件发送命令并 预期相应响应之间的延迟非常小、约为几微秒。

    在这种情况下、从动器件很难:

      在主器件启动响应接收之前、准备响应数据并调用 MCSPI_LLD_READWRITE () API。 因此、从器件可能未及时就绪、从而导致时序违规或数据传输无效。

    我在一个内部工程中遇到了这一要求、因为时间限制非常严格、只留下很少的裕度。

    实施的方法(非常规但有效):

    为了解决这一问题、我采取了一种非常规但实际的做法:

    我从从从器件端主动调用 MCSPI_LLD_readwrite () API、从而提前有效地启动 SPI 通信。
    启动通信后、我修改了已传递到读写 API 的 TX 缓冲区内容、假设更新的数据将传输到主器件。

    这种方法显著减少了从器件侧的响应准备时间、并有助于满足严格的时序要求。

    发现的问题

    通过这种方法、我观察到:
    主器件仅从第 32 个字节开始接收到有效数据。
    前 32 个字节已损坏或包含过时的数据。

    根本原因分析:
    在进行详细的调试后、已确定根本原因如下:
    每个 MCSPI 实例都有一个具有 64 帧的内部 FIFO。
    此 FIFO 被平均分配:
    TX 需要 32 个帧
    RX 32 个帧
    调用 MCSPI_LLD_READWRITE () 时、TX FIFO 会立即用 TX 缓冲区的前 32 个字节填充(与 SysConfig 中配置的触发电平无关)。
    API 调用后对 TX 缓冲区所做的任何修改都不会反映在已填充的 FIFO 中。
    因此、主器件接收到前 32 个字节的过时数据、只有 FIFO 耗尽后传输的数据才反映更新的 TX 缓冲区内容。

    解决方案:
    解决方案是禁用内部 MCSPI FIFO、以便直接从 TX 缓冲区中提取数据、而不是预加载到硬件 FIFO 中。
    遗憾的是、SysConfig 中没有直接用于禁用 MCSPI FIFO 的选项。 因此、需要对驱动器级进行小幅修改:
    在 MCSPI_setPeripheralFifoConfig () API 中:
    注释掉启用 TX FIFO 和 RX FIFO 的两行。

    这些线路负责启用两侧的 FIFO 操作、禁用这些线路可防止硬件预加载过时的 TX 数据。
    结果
    进行此修改后:
    我能够将大量数据从 SPI 从器件传输到主器件。

    数据准备时间显著缩短。
    在前 32 个字节中观察到的损坏被完全消除。
    使用
    有关更多详细信息、请参阅随附的 SPI 主从示例工程、这些工程演示了此行为和所需的驱动程序更改。

    为了执行该测试、我在 AM263x 板中取了 MCSPI 外部环回示例。 在这里、我们取 msg 大小为 400 字节、并且 CMD 和 MSG 之间的 CS 置为无效时间仅为 5us:

    以下是主设备和从设备的工程:

    e2e.ti.com/.../Master_5F00_Slave_5F00_Projects.zip

    通过在主器件和从器件的表达式窗口中添加 Tx 和 Rx 缓冲区来运行此示例。 请记住在 SPI 实例之间进行外部环回、最后、您应该看到主器件和从器件之间交换 400 字节数据、CS 置为无效时间仅为 5us。