This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:关于两个独立 MCU 上锁步机制使用的阐述–AM263P4

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619108/am263p4-clarification-on-lockstep-mechanism-usage-across-two-separate-mcus-am263p4

器件型号: AM263P4

TI 团队大家好、

我们目前正在使用 AM263P4 器件来实现安全关键型电机控制应用。

我们想澄清一下锁步机制:

  1. 是否可以使用锁步机制来比较数据 两个独立的 MCU (例如,控制 MCU 和监控 MCU)?

    我们的理解是、锁步通常在同一 MCU 内部(在双 CPU 之间)实现。 请确认是否以任何方式支持跨 MCU 锁步比较。

  2. 如果不支持跨 MCU 锁步、您能建议:

    • 建议的实施方法 两个独立 MCU 之间的数据比较/验证

    • 同步控制器间数据的最佳实践

    • 与此类架构相关的任何 TI 参考设计或安全应用手册

我们的应用涉及两个 MCU 接收相同的数据、我们需要执行可靠的交叉验证以进行安全监控。

任何指导或参考文档都将非常感谢。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    AM263P4 的锁步机制在单个 MCU 和内核的双 Cortex-R5F 内核之间内部运行 不能用于跨 MCU 比较。 但是、在两个独立 MCU 之间实现数据验证的方法有多种、包括具有专用通信外设的双控制器架构和基于 CRC 的验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“686104" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619108/am263p4-clarification-on-lockstep-mechanism-usage-across-two-separate-mcus-am263p4

    我们的应用涉及两个 MCU 接收相同的数据、我们需要执行可靠的交叉验证以进行安全监控。

    任何指导或参考文档都将非常感谢。

    [/报价]

    有关这方面的更多详细信息、请参阅 AM261x 安全手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilab、

    感谢您的答复、

    如果任何相同的参考将是一个很大的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghana:

    这更多地是一个系统设计层面的注意事项;您可以选择任何具有 CRC 的通信外设来通过黑色通道等器件传输数据。