This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519 — 数据区域访问

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1618370/mspm0g3519-mspm0g3519---data-region-access

器件型号: MSPM0G3519

您好、

我想将系统的关键数据存储在 NVM 数据区域而不是 MAIN 闪存中。
我已经查看了 eeprom_emulation_type_A 示例。 在本例中、我修改了中的地址、扇区大小和记录大小 eeprom_emulation_type_a.h
请参阅下面的屏幕截图。

image.png

我还在中进行了所需的修改 eeprom_emulation_type_a.c 、替换所有出现的
DL_FLASHCTL_REGION_SELECT_MAIN  DL_FLASHCTL_REGION_SELECT_NONMAIN 以便将数据存储在数据区域中。

但是、当我运行程序时、在 EEPROM 初始化阶段遇到错误。
EEPROMEmulationState已将设置为EEPROM_EMULATION_INIT_ERROR
因此、初始化失败。

image.png
 
请告知如何解决此问题。  
 
我的目的是在数据区域中创建 256 字节的 2 个独立扇区(512 字节)。  
 
此致、
SaKhan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题的任何更新。

    此致、

    SaKhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakhan:

    您确定只做如下更改吗?

    我也尝试了它、没有问题代码可以运行和停止、如下所示。

    请尝试从我们的 SDK 导入 NOW 工程、仅修改上面的项目。