This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:约为 am625 M 内核

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619706/am625-about-am625-m-core

器件型号: AM625

你(们)好

该平台是我自己开发的硬件和系统
我发现在尝试重新启动停止 M 内核的程序时、回声停止失败。 这是为什么 echo-stop.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您运行 echo stop >./state 时、Linux 通过邮箱向 M4F 内核发送关闭请求、并等待固件对其进行确认。 超时和–16 (EBUSY) 错误意味着 M4F 固件从未响应该请求。

    这种情况通常发生在固件未实施正常关闭处理程序(如果没有此处理程序,M4F 内核无法接收关闭消息、 并向 Linux 发出信号,告知其已准备好停止时)。

    有关如何将此处理程序添加到固件(AM62x 上的平稳关断)的详细信息、请参阅 AM62x Academy 中的平稳关断文档

    如需在 Linux 下开发远程内核应用的更广泛指导、 请参阅完整多核学院 AM62x

    此致、
    Harshtih