This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0Gx51X ADC 序列触发器说明

Guru**** 2951770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619644/mspm0g3519-mspm0gx51x-adc-sequence-trigger-clarification

器件型号: MSPM0G3519

您好:

MSPMGx51x TRM 指示高电平。 密切相关

  • TRIG 触发 流过整个序列 这同样意味着具有它的所有通道都将在 TRIG 之间转换
  • 或每款器件  序列中的单个通道 需要新的 TRIG 和序列最终在设定的 TRIG 数量后翻转到第一个通道?

image.png

此致、

Eugene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 MEMCTL 寄存器中都有一个 TRIG 位、它适用于每个通道。 您可以在序列中应用任意的 TRIG 设置图案、但这种情况并不常见。 三种常见用例:

    1) 对于所有通道、将 TRIG=1 设置为:每个触发器都会单步执行序列。

    2) 为所有通道设置 TRIG=0:序列运行(使用 CONSEQ=3 重复)、速度与 ADC 可以运行的速度一样快。

    3) 对于序列中的最终通道、将 TRIG=1 设置为(仅限):每个触发条件运行序列、然后在下一个序列之前暂停。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMHO、这应在 TRM 或应用手册中进行详细说明并提供示例。