This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 和 IAR Embedded Workbench 问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1611398/sysconfig-sysconfig-and-iar-embedded-workbench-issue

器件型号: SysConfig
主题: MSPM0G3105 中讨论的其他器件

您好:

我安装了 SysConfig_1.26.2。 与 IAR Embedded Workbench 配合使用。
当我点击 IAR 中的.syscfg 文件时、我会收到以下错误消息:

image.png

从版本 1.26.x 开始、出现问题。 原来是这样的。
版本 1.25.0 工作正常。

我检查了 sysconfig_1.26.2 目录、但缺少 package.json 文件。  

如果将 package.json 文件从 sysconfig_1.25.0 目录复制到 sysconfig_1.26.2 目录中、则会收到以下错误消息:

image.png

我应该如何解决此问题?

Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurent、

    您使用哪种器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    我使用  MSPM0G3105 和 mspm0_sdk_2_09_00_01。

    Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将提请器件/SDK 专家注意此主题以进行进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Laurent、

    我们提供了 MSPM0 SDK 和 IAR 快速入门指南。  SDC 2.09 和 SysConfig 1.26.x 是否为最新版本   请查看并按照步骤操作、了解它是否能让 SysConfig 为您正常工作。  我的本地计算机上没有 IAR、但如果您在遵循本指南后无法使其正常工作、我会尝试让一位同事为我测试。   

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD、

    我遵循了 MSPM0 SDK、此处提供了 IAR 快速入门指南:  
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEZVBSxqfwq5OekqjXGMyA__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

    这是我的 MSPM0_SDK.custom_argvars。

    下面是查看器的配置

    此处详述:

    $SysConfig_root$\nw.exe $SysConfig_root$--compiler IAR --product '$MSPM0_SDK_INSTALL_DIR$\.metadata\product.json'--output '$PROJ_ON '$FILE_PATH$'

    我还有同样的问题。

    此致、

    Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurent、

    我刚刚安装了全新版本的 IAR、SysConfig 和 SDK、我看到的错误与您相同。  我必须向我们的软件团队提交工单才能查看此兼容性问题。  我不清楚兼容性问题是在 SysConfig 还是我们的 SDK 中出现、但我认为可能是 SysConfig。  

    现在、请恢复到 SysConfig v1.25.0 或更低版本、团队将尝试在下一个版本中修复该问题。  

    谢谢、

    JD    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurent、

    软件团队已确认此问题实际上是由 sysconfig_iar_setup.xml 解决的。  它将在下一个 SDK 版本中提供。

    要解决您的问题、请 将 sysconfig_iar_setup.xml 替换为您 TI/中随附的文件 /tools/iar.  然后按照此处第 5 节中的步骤重新导入: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AEZVBSxqfwq5OekqjXGMyA__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST 

      e2e.ti.com/.../sysconfig_5F00_iar_5F00_setup.xml

    谢谢、

    JD