This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 1.26.0 独立字段与 CCS 上下文字段

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619481/sysconfig-sysconfig-1-26-0-standalone-vs-ccs-context-fields

器件型号: SysConfig

您好:

我使用 CCS 开发适用于 TI SoC 的固件、并使用 SysConfig 1.26.0。  我正在与使用独立 SysConfig 1.26.0 应用程序的工程师进行协作、我们共享这些 SysConfig 文件以确定要使用的引脚排列和软件驱动程序。

我使用了所有 3 个处理器的以下视图、填充所有 3 个 SysConfig 文件并保留了外设和软件视图:

image.png
image.png

当有人使用独立版本时、一次只能导入一个 SysConfig 文件、因此从一个上下文(例如使用闪存的 R50)创建到另一个上下文(例如:使用闪存的 R51 也会造成冲突)的依赖关系 是不可见的。

image.png

因此、使用独立版本时、很难在多个处理器之间工作、这使得独立工具不可用于 SoC 开发。

在独立工具中是否可以像 CCS 那样获得完整的上下文视图、从而在不全体人员都安装整个 CCS 套件的情况下高效与团队协作(例如导入 3 个 SysConfig 文件)?

提前感谢、
Konstantinos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不确定独立版本是否支持此功能。 我将跟进工程部门的工作、进行确认。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Konstantinos:  

    目前还没有内置此类功能。 我们正在考虑在今年晚些时候进行更改、以实现这种类型的使用。  


    有一些变通办法并不理想、但它们可能适用于您的方案。  

    1) 我复制了 sysconfig_gui.bat 3 次,并调整了它的命令行,如下所示  

    其中每个 bat 文件具有唯一的用户数据目录。 它允许您使用不同的.bat 文件启动多个实例、但您必须记住使用不同的.bat 文件。 还会出现有关您需要单击浏览的无法识别选项的警告。  

    2) 类似的方法,但你可以创建“app"文件夹“文件夹的 3 个实例,并调整 package.json 文件中的“name"属性“属性,然后仍然有不同的 bat 文件,其中%DIR%/app 参数被调整为指向 3 个不同的目录。 我认为第二个选项可以避免关于无法识别参数的警告。  

    选项 1 和 2 在技术上是相同的,只是略有不同的方法,他们依赖于使用不同的“应用程序启动“脚本的最终用户。  

    Martin