Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: SysConfig
您好:
我使用 CCS 开发适用于 TI SoC 的固件、并使用 SysConfig 1.26.0。 我正在与使用独立 SysConfig 1.26.0 应用程序的工程师进行协作、我们共享这些 SysConfig 文件以确定要使用的引脚排列和软件驱动程序。
我使用了所有 3 个处理器的以下视图、填充所有 3 个 SysConfig 文件并保留了外设和软件视图:


当有人使用独立版本时、一次只能导入一个 SysConfig 文件、因此从一个上下文(例如使用闪存的 R50)创建到另一个上下文(例如:使用闪存的 R51 也会造成冲突)的依赖关系 是不可见的。

因此、使用独立版本时、很难在多个处理器之间工作、这使得独立工具不可用于 SoC 开发。
在独立工具中是否可以像 CCS 那样获得完整的上下文视图、从而在不全体人员都安装整个 CCS 套件的情况下高效与团队协作(例如导入 3 个 SysConfig 文件)?
提前感谢、
Konstantinos