This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:BOR 与器件电压限制间的关系

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1620590/mspm0l1305-bor-vs-device-voltage-limits

部件号: MSPM0L1305

尊敬的支持:  

我们为客户分配的焦点客户强调、1.62v 器件具有低压运行限制:

image.png

 

与数据表中的 BOR 低电压限值相冲突、这意味着您必须低于器件工作电压才能产生 BOR:

 

image.png

这是否符合预期、您能否说明这是预期?

您能解释一下吗?

此致、Blake

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    1.62V(BOR 最大规格)、以确保 MCU 可以与应用代码正常工作。 MIN - MAX(最小-最大)是灰色区域。 我们无法保证每个芯片都能在该区域正常工作。

    此致、

    Zoey