This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:有关勘误表 i2427 的问题:RAM SEC 可能会导致虚假 RAM 写入、从而导致 L2 和 AMP;MBOX 存储器损坏

Guru**** 2926860 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1621241/am2632-q1-the-question-about-errata-i2427-ram-sec-can-cause-spurious-ram-writes-resulting-in-l2-mbox-memory-corruption

器件型号: AM2632-Q1

您好的团队、  

我向我的客户询问此问题、在 AM2632-Q1 勘误表中、它有一个迭代:RAM SEC 可能会导致虚假 RAM 写入、从而导致 L2 和 MBOX 存储器损坏;

如果 L2 配置为可缓存、则会导致问题不会发生、因为问题仅在部分写入时发生。

以下运行是否可以将 L2 配置为可缓存?

image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    以下操作可以将 L2 配置为可缓存?

    是的、连接的配置会将 L2 存储器配置为可缓存。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahana:

    选项 2 是否可以完全解决这个问题? 客户告知我、我们的美国团队告诉他们这不能完全解决问题。 您能帮助我们再次仔细检查一下吗? 提前感谢您的帮助。

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进邮件以回答此问题。