This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:Profinet 存储器占用空间

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1622458/am2432-profinet-memory-footprint

器件型号: AM2432

如何解读数据表中的存储器容量?

image.png

#1。 它们都占用了 RAM 吗? 2MB 片上存储器大小、是否需要外部 DDR?

#2. 但在工业 SDK 发行说明中,ALX LaunchPad 可以支持 Profinet 演示,它没有外部 DDR ,只有内部 2MB RAM。 哪一项是正确的?

#3. RT 和 IRT 的存储器占用空间是否不同?

image.png

 

#4. 除了运行时 RAM 占用量外、存储程序所需的闪存大小是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    数据表中的信息取自与生成的二进制文件关联的映射文件。

    1.true、大小超过 2MB RAM、因此我们在可用时使用 DDR(例如 EVM)
    2.同样正确,有些电路板没有 DDR。 在本例中、我们在 XIP 模式下使用闪存。
    3. 我们不为 RT 或 IRT 提供不同的二进制文件。 我们这两个都有一个二进制文件。
    4.请在编译后检查生成的 appimage 文件的大小 (~1MB )。

    此致、
    Kamil