This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0 SDK 安装失败

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1622845/mspm0g3507-mspm0-sdk-install-fail

器件型号: MSPM0G3507

您好、专家

我将 M0 SDK 从 2.7 更新到 2.10、我安装了 3 次、它总是显示失败消息

哪里出了问题?

sdk_install_fail.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stenley、

    我已在 PC 中成功安装此版本:

    您使用的是什么 PC 系统? 是否有任何公司安全措施阻止存储.exe 文件?

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sal

    感谢您的答复,我的系统是 W11 25R2,我尝试“以管理员身份运行“并禁用防病毒错误消息仍然出现

    但这次安装程序提供“跳过“按钮,跳过后,我可以完成这个安装程序并运行

    当前项目正常、此问题是否解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stenley、

    如果是、我认为这不会影响您的项目开发和调试。

    此.exe 文件是用于 AI 演示的独立 GUI。

    B.R.

    Sal