This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:比较器 DAC 设置

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619658/mspm0g1507-comparator-dac-settings

部件号: MSPM0G1507

您好:

我的客户正在使用 COMP1 和相关的 DAC 来提供基准电压、以便将 P 沟道 FET 控制为开关电源。 请参阅以下设置:

image.png

 

与查看图形的电压输出相反、其中 Vout 达到 DACCODE0 电压、然后返回到设置为 0V 的 DACCODE1、电压在 DACCODE0 周围振荡、不会明显下降到 DACCODE0 电压以下:

image.png

运行时的寄存器配置如下。 有任何反馈意见?

image.png

此致、

Ryan