This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:SBL 卡在等待引导通知

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1623660/am263p4-q1-sbl-stuck-waiting-for-boot-notify

器件型号: AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD263P

您好:

我们有使用 HS-SBL/App FS 的新定制硬件、但在引导 SBL/App 时遇到问题 谁不会,对吗?!

新 SBL 与我们与 controlCard (TMDSCNCD263P) 使用的 TI OSPI SBL 大致相同、不同之处在于闪存器件不同、并且没有 IOExpander 等

我只是通过类似于 AM263Px MCU+ SDK 的脚本 (load_sbl.js) 加载来检查我的 SBL:其他详细信息。 我的本地 JS 脚本当然是指我的本地 SBL bin 文件编译。

但是、代码永远不会 离开 HsmClient_waitForBootNotify (NotifyClient、SystemP_wait_forever);


我有点卡滞。 我可以检查哪些因素可能会阻止它完成 HSM 固件 加载?

谢谢你。

仅供参考、下面是我的控制台输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    我需要更多信息:

    您使用的是哪个 SDK 版本? 是否在使用 sbl_ospi 或 sbl_ospi_mcelf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    抱歉、是的、这是 SDK 10_02_00_15 中的 sbl_ospi_morple_elf 工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天无法重现此问题。

    我可以获取自定义硬件 SBL(仅由 JavaScript 加载)来运行 HSM 并进一步加载.mcelf 应用程序。 我不知道为什么它现在起作用。

    现在我面临的挑战是弄清楚为什么我们的定制硬件似乎没有加载明显正常工作的 SBL。

    我想我会关闭这个 TT。