This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305-Q1:更改了 M0L1305QRHBRQ1 引脚 PA18 (A7) 功能

Guru**** 2924030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1620252/mspm0l1305-q1-m0l1305qrhbrq1-pin-pa18-a7-function-is-changed

器件型号: MSPM0L1305-Q1

由于 PA18 (A7) 有一个多路复用功能 (BSL)、现在我们发现软件非主扇区数据已从 NG 处理器 MCU 更改。

现在我们已经发现非主行业数据中的软件发生了变化、请给我们一些建议、哪些情景可以导致非主行业数据发生变化?

 

1111.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    您的代码是否更改了 Nonmain、似乎您已禁用 SWD 端口。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、NON-MAIN 代码已更改。 为什么您认为 SWD 端口已更改? 我们不这么认为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在代码中更改了 Nonmain、这就是您看到 Nonmain 已被修改的原因。 那么、您在这里担心什么?

    关于我之前提到的 SWD 问题、我看到该地址似乎是 SWD 功能配置地址。 我可能算错了。 请忽略此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoey、现在由于 BSL 功能是从禁用到启用、因此我们的产品将丢失 LIN 通信。 因此、 请向我们提出一些建议:哪些情况可能导致非主要部门数据发生变化? 同时、请打电话给我、或者您可以告诉您的 电话号码、我想我们可以打电话给大家、这 比 E2E 论坛的效率更高。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要将 Nonmain 更改回默认值、可执行恢复出厂设置。  
    您是否在自己的代码中更改了 Nonmain????请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请直接打电话给我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、我们将 PA18 定义为 ADC 端口、因此在软件代码中禁用了 BSL 功能。 在收到客户的投诉部件并读取发现的非主数据后、它将被更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要禁用 BSL、您需要更改 Nonmain。 这就是为什么我这么说是有意义的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,请看我的第一个问题:我已经提到所有的 OK prats 我们已经更改了 Nonmain 数据. 现在、我们想知道为什么投诉部分非主数据会自行更改? 哪种情况会导致 IT 变革?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 0x000A 地址也已更改  

    如果这种情况不符合预期、则原因如下:

    • 在闪烁期间、有一些干扰会影响传输。 但从图像比较中可以看出,NG 图像似乎是常规的,而不是随机的。 它似乎由软件配置。
    • 基于#1、我总是让您检查是否刷写了另一个版本或错误代码。

    我是 OOO 没有笔记本电脑,你可以自己检查 TRM 了解修改后的注册的含义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 还与编程工具供应商仔细检查、并与他们核实编程期间可以验证编程站。 我们的供应商认为编程站不会对非主数据的更改产生一定的影响。  

    当您回到办公室时、我们将在线讨论、您的同事也会提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几天前、我尝试为另一个类似产品编写简单的软件、用于禁用和启用 BSL 调用。 我们可以看到 与投诉问题相同(参见下图)。 同时、我们还检查尚未编程的空部分、通过使能 BSL 调用、非主数据是相同的。 这意味着可能会将投诉部件恢复到我们猜的出厂模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoey、正如您所说、您希望我们可以在编程完成后重新加电后仔细检查非主数据。 您认为编程完成后需要等待多长时间才能重新为双核检查 NONMAIN 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为没有时间限制。

    此外、我开始怀疑闪存供应商是否可能忘记在该批次中执行验证流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们通过单击“连接 NG 部件时、我们已经检查了当前程序工具可以识别到非主扇区数据错误 验证 “按钮。