This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:闪存 IO 电源 (1.8V/3.3V)

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1620765/am2612-flash-io-supply-1-8v-3-3v

器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的支持团队:

 

我对 1.8V/3.3V 闪存 IO 电源有疑问。

 

6.2.1 电源管理概述中的 AM261x TRM 提供了闪存 IO 电源的说明、如下所示。

 

--------------------------------

•1.8V 或 3.3V 闪存 IO 电源:必须从外部为 VDDSHV_D 提供 1.8V 或 3.3V 电源

(VDDS1833_FLASH0) 和 VDDSHV_MCU (VDDS1833_FLASH1) 引脚、用于设置闪存 IO 电压电平。 好了

用于组 Flash0 (OSPI0) 和 Flash1 (OSPI1) IO 的 IO 偏置。 例如、如果需要 1.8V IO

OSPI0 外设、将外部 1.8V 电源连接到 VDDSHV_D 引脚。 如果需要 3.3V IO

OSPI1 外设、将外部 3.3V 电源连接到 VDDSHV_MCU 引脚。

--------------------------------

 

即使查看 AM261x 数据表、我也找不到属于 VDDSHV_D 和 VDDSHV_MCU 的任何引脚信息

例如、当 OPSI0=3.3V 和 OSPI1=1.8V 且使用未连接到闪存或与 GPIO 类似的引脚时、我需要知道哪些引脚为 1.8V、哪些引脚为 3.3V。

具体而言、我不知道哪些端子可以同时分配给 OSPI0 和 OSPI1。

您能否向我提供这些信息?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在这之后、问题又怎么样?

    这是附加信息。 我使用 SysConfig 工具进行了检查、显示了每个 GPIO 引脚所属的电源域 (FLASH0、FLASH1)、如下图所示。

    尽管数据表中没有说明、但了解如何通过选择 SysConfig 中显示的电源域电压 (FLASH0、FLASH1) 来确定每个 GPIO 的电压电平是正确的吗?

    我想确切知道哪些引脚属于哪个电源域、才能在 3.3V 下使用 FLASH0、在 1.8V 下使用 FLASH1

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mars G:

    为延误道歉!!

    数据表的修订版 A 中提供了此信息。 很遗憾、REV B 和 REV C 中缺少此信息。请参阅随附的 REV A 版本以获取此信息。 我已向 团队提交内部 JIRA 以更新此数据。

    AM261x 数据表修订版 A -  e2e.ti.com/.../AM261x_5F00_datasheet_5F00_sprspa7a.pdf

    虽然数据表中没有说明、但要了解如何通过选择 SysConfig 中显示的电源域电压 (FLASH0、FLASH1) 来确定每个 GPIO 的电压电平、是否正确?

    是的、正确。


    此致、
    Rijohn