This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33-SDK:MSPM33 PinMux 资源冲突问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1624030/mspm33-sdk-mspm33-pinmux-resource-conflict-issue

器件型号: MSPM33-SDK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好团队:

遇到 MSPM33 SDK SysConfig 资源冲突。

PinMux 重叠时不会显示资源冲突、而是显示以下错误消息。

 

我首先使用 UC13_0 和 UC13_2 作为 UART、然后他们尝试配置 SPI。

当选择 UC13_0 和 UC13_2 作为 SPI 的 PinMux 时、它不会作为资源冲突发出警报、而是在下面显示警告。

image.png
哦、快来吧! 上次更改导致异常...

类型错误:无法读取未定义的属性(读取“属性“)

在 Object.validatePinmux (C:\ti\mspm33_sdk_1_02_00_00\source\ti\driverlib\.meta\Common.js Qr:3295:34) at Object.validatePinmux (C:\ti\mspm33_sdk_1_02_00_00\source\ti\ Qr

——

 

请查找此问题的根本原因。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供更多详细信息或发送您的 SysConfig 文件?

    如果仅更改了 IOmux、是否也配置了 SPI? 如果您尝试随时更改 Unicomm 功能、可能会在您的主代码中更改此设置。

    此致、

    Erik Vaughn