This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:用于 MSPM0G3519 和 MSPM0G3218 的 ADC 电路

Guru**** 2920640 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1624563/mspm0g3519-adc-circuit-for-mspm0g3519-and-mspm0g3218

器件型号: MSPM0G3519
主题: MSPM0G3218 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

1/我想概要介绍 ADC 电路、以了解它如何用于 MSPM0G3519 和 MSPM0G3218。 我这里有一个这样的概述模块。
image.png

2/我们在 ADC 块中是否有这样的电容器?  
image.png
3/如果是、那么我们是否可以选择 VREF+或 VREF-来为该电容器充电/放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khanh:

    ADC 输入引脚中有一个采样电容器、如下所示、其中 C_S/H 为 3.3pF、对于 MSPM0G3519、C_I 为 5pF、请参阅 MSPM0Gx51x 具有 CAN-FD 接口的混合信号微控制器数据表(修订版 B)。 

    但对于 VREF+和 VREF-引脚、MCU 中没有内部电容器、因此、如果使用 VREF 模块、建议在 VREF+和 VREF-中添加大约 1uF 的外部电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    感谢您的答复。

    这个问题的原因是,在我的项目中,我们实现了触摸传感器功能。 在 OLD 硬件中、我们使用 VREF+和 VREF-对 C 采样进行充电和放电。
    您的回复中提到了“ 如果使用了 VREF 模块、建议在 VREF+和 VREF-中添加外部电容器“。 您是说 VREF 模块用作源基准吗? 是否可以使用 VREF 模块作为采样电容器充电/放电的源?  

    还是应该使用额外的模拟通道、一个连接到 VDD、另一个连接到 GND、以便对 C 采样进行充电/放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khanh:

    您是指 VREF 模块用作源参考吗?

    是的。

    我是否可以将 VREF 模块用作对采样电容器进行充电/放电的源?  [/报价]

    没有将 VREF+和 VREF-连接到 ADC 输入电容器(C 采样)的内部通道。 但如果您要从外部电路实现这一点、对它没有限制。 但需要添加额外的模拟电路。