This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何将 sensorless-foc_DRV8316 更改为 DRV8311?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8311, TIDA-010250, LP-MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1621547/mspm0g3507-how-to-change-the-sensorless-foc_drv8316-to-drv8311

器件型号: MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: DRV8311TIDA-010250SysConfig

您好、

我的客户只需驱动无传感器小型电机。 因此、DRV8311 就足够了。

我应该选择哪个项目以及如何迁移到 DRV8311?

 

下面是最接近的工程。 但不确定如何迁移到 DRV8311?

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AKUmVVvwENJTxxowDwqtcg__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST

 

 

BR、

Frank

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    请参阅下面的选择表以供您参考:

    我建议您以 TIDA-010250 为例。

    请参阅以下迁移指南以供您参考:(正式版本定于 4 月发布)。

    MSPM0 FOC 迁移指南

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAL、

    感谢您的分享。

    我运行参考工程 TIDA-010250、但没有连接 DRV EVM。 它始终运行到以下并禁用 PWM。

    if(HAL_getRawHVdieFaultStatus())

    Hall_Disablepwm();

    寄存器如下所示。

    有什么想法吗? 我设置了什么错误?

    我按照迁移指南更改代码。  我连接 LP-MSPM0G3507 + DRV8311 EVM。  

    它还会在同一位置停止 PWM。

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    这是由于计时器检测故障信号。

    (由于 E2E 系统问题、我无法在此处上传任何内容、请参阅第 7.2.2 章“用于 PWM 故障引脚的不同引脚“)

    请检查 FAULT 引脚是否具有将触发此 HV_DIE 故障的低电平脉冲。

    用户可以取消选择 SysConfig 中的使能故障处理程序以启用此功能。

    B.R.

    Sal