This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:通过 GPIO 端口输入复位

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1618651/tm4c1294kcpdt-reset-via-gpio-port-input

器件 型号:TM4C1294KCPDT

我们正在使用 TM4C1294KCPDT 实现板对该产品进行试验。
当 GPIO 端口 PE3 处于高电平输入状态且 PE2 从高电平输入变为低电平时、器件将复位(复位引脚变为低电平)。
这种现象是否符合规格?
我们想知道如何解决这个问题。
提前感谢您。
此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两根导线的另一端是什么?

    如果是我的电路板、我的第一个怀疑是两个(相邻)引脚之间的焊接桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    PE2 和 PE3 都是开关输入、没有焊接桥。

    如果尝试将 PE2 连接到 PK0、则不会发生复位。

    问题已得到改善、但我想知道为什么 PE2 和 PE3 会发生复位。

    我期待与您合作。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些物理开关(如按钮)是否正常?

    当 GPIO 更改状态时、您的固件会做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是物理交换机、PE2=按钮和 PE3=限位开关。

    当 PE3 从低电平变为高电平时、直流电机驱动停止。

    当 PE2 从高电平变为低电平时、LED 驱动器打开/关闭。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PE2/PE3 未定义为生成重置、因此我的怀疑是 (a) 电气、例如接地短路【首次猜测】或 (b) 逻辑、例如堆栈溢出【第二次猜测】。

    对于 (a)、我建议在 PE2/PE3 上使用示波器探头来检查是否存在超出规格的电压电平。

    对于 (b)、我建议在 PE2 更改时使用调试器跟随 LED 驱动器的路径。

    当我看到“电机“时、我首先想到“噪音“、但我假设发生这种情况时电机处于关闭状态。

    勘误表 ADC#13 [Ref 勘误表 (SPMZ850G) 第 9 页]中提到了 PE3、但这仅在将其配置为 AIN0 时才有意义、我在这里预计不会出现这种情况。 根本没有提到 PE2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PE2 和 PE3 均未短接至 GND。

    我知道这两个端子都没有为复位定义。

    从电气角度看、似乎没有问题、我认为这是一个合乎逻辑的问题。

    感谢您发送编修。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nobuyuki、

    当您说问题已得到改善时、您的意思是什么? 器件是否不再复位? 哪些方面发生了变化?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将开关输入从 PE2 更改为 PK0 时、问题已解决。

    目前、可以继续进行实验、而不会出现任何问题。

    谢谢你。
    此致。