This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:解锁 TM4C1290NCPDT 上的调试端口

Guru**** 2902420 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1621545/tm4c1290ncpdt-unlocking-debug-port-on-tm4c1290ncpdt

器件型号: TM4C1290NCPDT

您好、

我将定制电路板与配合使用 TM4C1290NCPDT 微控制器。 使用 XDS110 调试器通过 SWD 执行编程。

我通过清除禁用了调试端口 DBG1 中的哪个位 BOOTCFG 注册。 对此更改进行编程后、器件只能通过引导加载程序进行更新、这是我们的应用程序预期的行为。

但是、我现在需要 解锁 从而重新启用调试访问。

我知道一些用户已经使用 LM Flash Programmer 来恢复锁定的器件。 遗憾的是、我无法使用解锁定制电路板上的控制器 XDS110 SWD 。 此外、LM Flash Programmer 需要在恢复序列期间将 RESET 引脚保持为低电平。 我的定制电路板不提供手动将 RESET 引脚保持为低电平的方法。

请问在这些情况下、是否有任何方法可以解锁控制器? 是否有可执行的替代恢复程序?

感谢您的支持。

此致、

 
 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这种情况下没有软件权变措施。

    是否需要访问引脚、以便连接探头?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的答复。

    是的、可以在电路板上访问 RESET 引脚。 在这种情况下、这是否意味着唯一的选择是使用 LM Flash Programmer 并使用探头从外部将 RESET 引脚保持在低电平?

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。 遗憾的是、我认为唯一的方法是手动使用重置。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢