Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT
器件型号: TM4C1290NCPDT
您好、
我将定制电路板与配合使用 TM4C1290NCPDT 微控制器。 使用 XDS110 调试器通过 SWD 执行编程。
我通过清除禁用了调试端口 DBG1 中的哪个位 BOOTCFG 注册。 对此更改进行编程后、器件只能通过引导加载程序进行更新、这是我们的应用程序预期的行为。
但是、我现在需要 解锁 从而重新启用调试访问。
我知道一些用户已经使用 LM Flash Programmer 来恢复锁定的器件。 遗憾的是、我无法使用解锁定制电路板上的控制器 XDS110 和 SWD 。 此外、LM Flash Programmer 需要在恢复序列期间将 RESET 引脚保持为低电平。 我的定制电路板不提供手动将 RESET 引脚保持为低电平的方法。
请问在这些情况下、是否有任何方法可以解锁控制器? 是否有可执行的替代恢复程序?
感谢您的支持。
此致、