This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3218:外部电压基准 VREF1 和 VREF2 连接引脚

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3218-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1625345/mspm0g3519-mspm0g3218-external-voltage-reference-vref1-and-vref2-connected-pin

器件型号: MSPM0G3519
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3218、 MSPM0G3218-Q1

尊敬的 TI 团队:

目前、我的工程使用的是 MSPM0G3218。 我想问一下哪些引脚用于连接 VREF1 和 VREF2 的外部电压基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khanh:

    我不明白 VREF1 和 VREF2 是指什么、它们是 MSPM0 的基准芯片吗?

    如果您询问 MSPM0G3218 的 VREF+和 VREF-引脚、它们是 PA23 (VREF+) 和 PA21 (VREF-)。  您可以参阅 LaunchPad 用户指南 、了解 MSPM0G3218 LaunchPad 原理图参考设计的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    我收到了 HW 同事提供的数据表 MSPM0G3218-Q1、我可以看到这个表  

    VREF1 和 VREF2 是否与 VREF+和 VREF-相关? 。 如果是、我是否可以选择 ADC0 通道 30 和 ADC1 通道 30 来测量 VREF+和 VREF-电压(选择 VDD 作为电压基准)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khanh:

    抱歉、我没有意识到您使用的是 MSPM0G3218、它内部有两个 VREF 模块。

    您可以参阅第章 8.15 VREF 以下两个 VREF 模块的详细特性的数据表草稿:

    • VREF1 支持在 VREF+/-器件引脚上提供外部基准、并需要在 VREF+/-引脚上放置一个去耦电容器 (1uF) 以确保正常运行、即  PA23 (VREF+) Anis d PA21 (VREF-)。
    • VREF2 是用户可选的内部基准、不需要在 VREF+/-引脚上放置去耦电容器即可正常运行。

    确保您可以 选择 ADC0 通道 30 和 ADC1 通道 30 来测量 VREF+和 VREF-电压(选择 VDD 作为电压基准) 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    您能否再次与您的团队核实 MSPM0G3218、通道 30 用于测量 VREF+和 VREF-电压、而不是像数据表草稿那样测量 VREF1 和 VREF2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khanh:

    让我更清楚地说明这一点。

    MSPM0G3218 的 ADC 通道 30 用于测量 VREF1 和 VREF2 模块。

    对于 VREF1 模块、基准电 压在 VREF+/-器件引脚上提供至外部基准、因此您可以使用 ADC0 通道 30 来测量 VREF1 电压、这也是 VREF+和 VREF-中的电压。