This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:将 ADS1278EVM-PDK 与 ARM 微控制器相连接

Guru**** 2898520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADS1278, ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1620955/ads1278evm-pdk-interfacing-ads1278evm-pdk-with-arm-microcontroller

器件型号: ADS1278EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS1278ADS127L18

您好:

我一直希望通过数据表中列出的外部控制器选项、使用 SPI 接口连接 ARM 微控制器中的 ADS1278EVM-PDK。 我在传输数据时遇到了一些困难(时钟/从动引脚似乎正常工作、但读取数据似乎存在问题。 我注意到有几个可用的芯片有示例驱动器/器件树覆盖层、这些芯片/器件是否有?

此致、
Joseph Sutlive  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    否、很遗憾、我们没有任何用于 ADS1278 的示例代码。  如果您可以使用示波器或逻辑分析仪捕获 SPI 帧并共享屏幕截图、我将查看它以了解可能的时序问题。  请捕获/DRDY、SCLK、DOUT1 信号。

    此外、我们最近更新了 EVM、因此我不确定您使用的是哪款器件。  请按照下图确认您拥有 V2 版本。

    我们还有一款您可能还需要考虑的新一代器件、ADS127L18。  我们有此 ADC 的示例代码。

    https://www.ti.com/tool/download/ADS127L18-FPGA-EXAMPLE-CODE

    https://www.ti.com/tool/download/ADS127L18-MSPM0-EXAMPLE-CODE

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的回答、我一定会探究新一代器件。
    同时、我附加了 SPI 帧的时序。 在控制器侧、SPI 时钟设置为 1MHz。 我们在低速模式下使用器件、采用 SPI 离散格式、CLKDIV 引脚打开。 我们使用 V2 EVM。

    再次感谢您的帮助!

    此致、
    Joseph Sutlive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    您似乎在使用 Saleae 逻辑分析仪。  请发送*。Sal 逻辑捕获文件。  这将比屏幕截图更容易查看时序。  此外、您的 SCLK 占空比似乎发生了很大变化。  如果可能、增加逻辑分析仪上的采样率。  禁用所有未使用的通道有助于解决此问题。

    此外、我不确定您是如何与电路板进行连接的。  请参阅下面的示例设置、并确保正确配置所有信号。

    将 ADS1278EVM 连接到外部 MCU 的说明

    为了将 ADS1278EVM 电路板与外部控制器一起使用、您需要移除 PHI 板、否则数字线路将由 PHI 板驱动、从而阻止外部 MCU 正常运行。

    1. 从外部工作台电源在 J10 上提供+6V 电压。

    2. 将跳线 JP1 移动到 27MHz 位置、这将启用板载 27MHz 振荡器。

    3. 将跳线 JP2 移动到 EVMCLK 位置、此时会选择板载 27MHz 振荡器。

    4. 您可能需要在 J4 上安装跳线、具体取决于您要使用的操作模式。  例如、将 ADC 配置为高速、SPI、TDM、动态模式、然后您需要在 MODE0、MODE1、FORMAT0、FORMAT1 和 FORMAT2 上安装跳线。  CLKDIV 应保持开路(高电平)。

    对于 J6 上的 SPI 连接:

    1. MISO -> DOUT1

     2. SCLK -> SCLK

    3. 将 DIN 连接到 GND、不要悬空。

    4、 将/SYNC 连接到 MCU 上的 IO 引脚(实现可靠上电复位所需)、或连接到 IOVDD 以进行测试。

    5. 将/DRDY 连接到 MCU 的 IO 引脚。  这是 ADC 的输出、用于指示何时准备好读取数据。  代码应监控此引脚(轮询或中断)并仅在下降沿之后传输数据(图 77)。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

     我当前使用的 MCU 是光栅 PI 4。 我已将 DRDY 连接到 GPIO、将 SCLK 连接到 SCLK、将 DOUT1 连接到 MISO、并将 SYNC 连接到 3.3V。 我还将 DIN 连接到 GND、 该器件设置为低速模式、SPI 离散格式、fmod = fCLK/40。

     以 100MS/s 的速度对逻辑分析仪进行采样 它显示我无法在此处附加.SAL 文件? 是否有其他可能的解决方案?

    谢谢、
    Joseph Sutlive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    使用分立模式时将使用全部 8 条 DOUT 线、每个 ADC 通道 1 条。  除非处理器上有 8 个 SPI 端口、否则我认为此模式不适合您。  我建议使用 TDM 模式(固定或动态)、这将通过 DOUT1 引脚交错所有 8 个通道。  但是、出于调试目的、您可以将其保持在离散模式、并专注于正确读取单个 ADC 通道的数据。

    我过去可以附加*。Sal 文件、但可能已禁用。  我认为拖放不起作用;如果您尚未执行此操作、请使用 Insert->Image/Video/File 选项。  这可能是值得第二次尝试,以防万一。  此外、您还可以将扩展名更改为*。txt;这可能允许附加该文件、然后我可以将其改回*。Sal 以使用 Logic 软件查看。

    如果所有其他操作都失败、请尝试附加另一个映像。  在这种情况下、捕获图像中/DRDY 的下降沿、然后显示 24 个 SCLK 和 DOUT1 线路。  您必须在下一个转换结果准备就绪之前读取该数据。  使用 27MHz 时钟且 fmod = fclk/40 时、您的数据速率将为 10.5ksps。  您需要在小于 94us 转换率周期内读取 24b 结果。  如果在/DRDY 下降沿之后等待太长时间、然后再提供数据时钟输出、则会出现数据损坏的情况。

    此外、这可能是输入配置问题。  在此测试用例中、您要测量的输入电压是多少?  如果您可以提供一张有关如何连接输入的草图、这可能会有所帮助。

    下一个星期一将不在办公室;我将回答下一个星期二的任何后续问题。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1kHz_5F00_differential_5F00_2.txte2e.ti.com/.../NC.txte2e.ti.com/.../1kHz_5F00_single_5F00_ended.txt

    尊敬的 Keith:

    感谢您的帮助、我非常感谢您的帮助。 上传文档时遇到一些问题、但似乎我现在可以上传文本文件/图表。 我有三个不同的输入:一个输入没有与输入的连接、另两个输入在单端(直接从函数发生器到 AINP1 和 GND)和差分(从差分放大器到 AINN1/AINP1)中施加 1kHz 正弦波。

    根据您所说的内容、我遇到了一些与时钟相关的问题、这些问题可能更多地出在 MCU 方面。 我一直在尝试解决这里的问题;我是否需要采取任何措施来更好地驱动输入端?

    感谢您的帮助、
    Joseph Sutlive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我假设您将 27MHz 的时钟频率用于 ADS1278?  如果是、SCLK 的最大频率必须为 27MHz 或更低。  我能够使用逻辑软件读取附加的文件、您的 SCLK 频率似乎不稳定、在几个时钟周期内超过 27MHz。

    我将重点介绍如何获得具有良好稳定频率的干净 SCLK。  实际上、由于您的数据速率运行速度非常慢、因此可以将 SlCK 降低相当大的速度。  我建议将 SCLK 设置为 fCLK/4、或假设 fCLK 为 27MHz 的 6.75MHz。  这将有助于解决任何与时序相关的问题。

    此外、您应该在/DRDY 下降沿之后尽快读取数据。  在附加的捕获中、您正在等待下一个转换结果就绪、如果您没有及时读取结果、数据将被损坏。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的帮助! 这是有效的、现在正在正确收集数据。 当我大幅降低时钟速率并稳定在 fCLK/2 (13kHz) 时、发现一些不稳定。 这和对 RPi 端的中断处理的一些修改解决了我的问题。