This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:Bswmd.arxml 文件不是 autosar 文件

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606487/am263p4-q1-bswmd-arxml-files-are-not-as-per-autosar

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:  

目前、我们正在处理 MCAL AM263Px _11_01_00_11、MCAL 中包含的 bswmd.arXML 文件不符合 autosar 标准。 编译 MCAL 模块时会收到下面提到的错误。

因此、我们更新了 bswmd.arxml 文件并将其作为 EB_update 附加在这里。 根据 autosar 进行更新后、将对其进行编译。 您能检查一下这个问题并提供反馈吗

Adc_Bswmd_arxml.txt

Adc_Bswmd_arxml_EB_update.txt 

此致、  

Shaik Abdul Mohasin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、主题专家今天已下班、但明天应该能够对您做出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    比较中有 3 处变化。

    1.缺少中断源信息 — 我们在内部提出了这个错误。 这是一个必填参数、在我们的 ARXML 中遗漏了这个参数。  
    请问、此字段在您的环境中是如何使用的。 这可以帮助我们更清楚地了解情况。

    2.字段 Expected-entry 与 Provided-entry — 我在内部进行检查 ,因为在 autosar 规范中没有看到名为 Provided-entry 的字段。 您可以帮助指出此规格还是它是特定于 EB 的参数?

    3.  123. -这是在 Artop 工具本身的末尾生成的,因为 ARXML 文件是从这里生成的。 请问这是否会导致您最终遇到问题?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    您能否告诉我们 Eth、EthTrcv 和其他模块之间的 BSWMD 实现差异? 我们尝试对其他模块使用 Eth 实施方法、它似乎按预期工作。

    请分享您的反馈。

    此致、

    Shaik Abdul Mohasin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在最后检查这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    我可以得到尼基尔提出的这些问题的答复 (2 和 3) 吗? 这将有助于我们最终确定事情  

    [报价 userid=“506459" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1606487/am263p4-q1-bswmd-arxml-files-are-not-as-per-autosar/6193472

    比较中有 3 处变化。

    1.缺少中断源信息 — 我们在内部提出了这个错误。 这是一个必填参数、在我们的 ARXML 中遗漏了这个参数。  
    请问、此字段在您的环境中是如何使用的。 这可以帮助我们更清楚地了解情况。

    2.字段 Expected-entry 与 Provided-entry — 我在内部进行检查 ,因为在 autosar 规范中没有看到名为 Provided-entry 的字段。 您可以帮助指出此规格还是它是特定于 EB 的参数?

    3.  123. -这是在 Artop 工具本身的末尾生成的,因为 ARXML 文件是从这里生成的。 请问这是否会导致您最终遇到问题?

    [/报价]

    我还请您提供一份与工作中的 Eth BSWMD 相比实施方式不同的模块列表?  

    我们已经尝试对其他模块使用 Eth 实现方法、它似乎按预期工作。


    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、  

    很抱歉晚才回复  

    这些都是上面的一个补充

    2.字段 Expected-entry 与 Provided-entry — 我在内部进行检查 ,因为在 autosar 规范中没有看到名为 Provided-entry 的字段。 您可以帮助指出此规格还是它是特定于 EB 的参数?

    --我在这份答复中分享了这份文件,请参阅文件–6.1.3。 基本软件模块说明 (BSWMD)

    3.  123. -这是在 Artop 工具本身的末尾生成的,因为 ARXML 文件是从这里生成的。 请问这是否会导致您最终遇到问题?

    --根据 MCAL 供应商文档的 EB tresos AutoCore 要求,模块 ID 应该在提供输入之前出现,否则我们会遇到如下编译问题  

    e2e.ti.com/.../AutoCore_5F00_Requirements_5F00_MCAL.pdf

    4. 我还请你提供一份与工作中的 Eth BSWMD 不同实施的模块清单?  

    -- Eth 和 Ethtrcv 的实现是相同的,其余所有其他模块都有不同的实现  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    感谢您的答复。 我们正在内部进行调查、一旦有更新、我们将回复您。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    我们遇到了一些关于 bswmd 文件的编译问题、

    1. 为什么短名称不同。 在我们的构建环境中、我们使用 M4 格式、其中短名称应该与模块名称相匹配、即、 ADC_TI_AM263Px 而不是 ADC_TI_AM263px

    在所有其他文件中、短名称是一致的;这种差异仅存在于 SWCD ARXML 文件中。

     2.在中 BSW-INTERRUPT-ENTITY BSW-CALLED-ENTITY <MINIMUM-START-INTERVAL>标记应在后面立即<SHORT-NAME>显示。 如果未添加此标签、则会遇到编译问题、如下所示。

    3.在<VENDOR>标记之前、<OPTIONS>应标记。 如果它不存在、我们会遇到如下所示的编译问题。

    我已经在这里添加了 EB 更新文件,请在下面找到它  

    e2e.ti.com/.../Adc_5F00_Bswmd.arxml_5F00_EB_5F00_update.txt

    e2e.ti.com/.../Adc_5F00_Bswmd.arxml_5F00_origin_5F00_version.txt

    您能提供反馈吗  

    此致、

    Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    2. 字段 expected-entry vs Provided-entry
    3.  123. [/报价]

    6.1.3 节。  所附文档的一部分指向 BSW 模块版本 4.0.3 的 AUTOSAR 规范、同时我们也遵守 4.3.1。  
     
    BDW 模块的 AUTOSAR 规范没有属性 — providedEntry、它在 4.3.1 中被替换

    2.  在中 BSW-INTERRUPT-ENTITY BSW-CALLED-ENTITY <MINIMUM-START-INTERVAL>标记应在后面立即<SHORT-NAME>显示。 如果未添加此标记、我们会遇到编译问题、如下所示。

    上述问题是由于 AUTOSAR 版本不匹配而引起的。  4.3.1 中不存在 MINIMUM-START-INTERVAL 标签。  

     

    1.  为什么短名称不同。 在我们的构建环境中、我们使用 M4 格式、其中短名称应该与模块名称相匹配、即、 ADC_TI_AM263Px 而不是 ADC_TI_AM263px .

    上述问题已在内部报告。 感谢您提出此问题。  

     

    3.在<VENDOR>标记之前、<OPTIONS>应使用标记。

    上述问题已在内部报告。 感谢您提出该问题。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

    1.  为什么短名称不同。 在我们的构建环境中、我们使用 M4 格式、其中短名称应该与模块名称相匹配、即、 ADC_TI_AM263Px 而不是 ADC_TI_AM263px .

    我想澄清您的意思是“模块名称“。 您是指“module id“还是文件夹的名称?

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    我们的疑问是关于  中模块名称 (ADC_TI_AM263px) 使用的不同大小写敏感性 以其他位置(如 plugin.xml)为参照的_Bswmd.arxml 文件、 .ARXML 和文件夹名称 (ADC_TI_AM263Px)。

    根据我们的理解、整个模块的命名实现应该相同。  

    请检查并提供您的反馈

    此致、

    Shaik Abdul Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    关于这一答复

    请找到随附的 EB MCAL 要求文档、Core_Requirements_MCAL.pdf

    e2e.ti.com/.../6303.AutoCore_5F00_Requirements_5F00_MCAL.pdf

    请参阅本文档部分  6.1.3.基本软件模块说明 (BSWMD)

    此致、

    Shaik Abdul Mohasin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:  

     您分享的文档第 6.1.3 节指向参考 5:
     
    参考文献 5 是 BSW 模块描述模板 v4.0.3。 我们遵循 AUTOSAR v4.3.1。  


    此回复的含义与 4.3.1 中删除 providedEntry 属性的含义相同:



    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    请确认您是否遵循 Autosar 请求。 4.3.1?  

    根据此版本的 Autosar、字段提供的条目更改为已实现条目。

    这是否需要在 EB 文档 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/6303.AutoCore_5F00_Requirements_5F00_MCAL.pdf 中进行更新

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我们正在内部查看这方面的内容、以了解 EB MCAL 要求文件。 我们将更新您  

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    Lucid 也报告了该问题、MCAL 模块的所有 Bswmd 文件中都存在该问题、是否会在即将发布的版本中修复?

    请提供您的反馈

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    此问题将在下一个版本中得到修复。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    关于此问题、BSwModuleEntry 在 BSwmd 文件中作为预期条目给出。 但在内部讨论之后、建议使用实现的条目、下面提到了 autosar 4.3.1 的片段

    请参阅下面的 AUTOSAR_00044.xsd 架构片段

    为了便于参考、我在下面添加了 EB_UPDATE 文件

    e2e.ti.com/.../7416.Adc_5F00_Bswmd_5F00_arxml_5F00_EB_5F00_Update.txt

    e2e.ti.com/.../Adc_5F00_Bswmd_5F00_arxml_5F00_origin_5F00_version.txt

    请提供您的反馈  

    此致、

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    关于此问题、autosar 4.3.1 文档中存在最小启动间隔标记

    您能检查一次并提供您的反馈吗

    此致、  

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:

    我会在接下来的 3-5 天内回复您。 很抱歉耽误响应。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohasin:  

    这已在内部报告并被修复。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.