This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:使用 DP83869HM PHY 启动的 AM2634COLFHAZCZR

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1620224/am2634-am2634colfhazczr-with-dp83869hm-phy-bringup

器件型号: AM2634
Thread 中讨论的其他器件: DP83869HMSysConfig

您好团队

我目前正在使用 DP83869HM PHY 启动的 AM2634COLFHAZCZR 定制电路板、并通过以下链接安装了软件包。  
www.ti.com/.../08.05.00.24

打开以太网示例后、我想知道哪一个示例最简单且最适合以太网启动。
我的目标只是基本的以太网启动。

我测试了其中一个示例、但无法在定制板上正常工作。

C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_08_05_00_24\examples\networking\lwip\enet_lwip_cpsw\am263x-cc\r5fss0-0_freeRTOS

我需要有关如何编辑的指导 example.syscfg文件—具体如何在 SysConfig 文件中配置以太网和 PHY。

请提供分步过程、包括示例代码中所需的任何更改、以及如何根据定制电路板和 PHY 修改工程。

您能提出这样的建议吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用最新版本的 SDK 11.01

    https://www.ti.com/tool/download/MCU-PLUS-SDK VDD-AM263X/11.01.00.19

    强烈建议使用此版本、因为您使用的版本超过 2 个 yrs 旧版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供分步流程、包括示例代码中所需的任何更改以及如何根据自定义板和 PHY 修改工程。

    请参阅此  software-dl.ti.com/.../custom_enetphy_guide.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand

    我已安装此版本并选择了下面列出的示例。

    https://www.ti.com/tool/download/MCU-PLUS-SDK VDD-AM263X/11.01.00.19

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_11_01_00_19\source\networking\enet\core\examples\lwip\enet_lwip_cpsw\am263x-cc\r5fss0-0_freeRTOS。

    example.syscfg根据我的 PHY (DP83869HM) 编辑了该文件。 完成这些更改后、我重新构建了工程并将其刷写到电路板上。

    UART 日志仅显示此输出、我未获取 IP 地址。 闪存成功完成日志。

    Flash Sucessfully log
    
    Cortex_R5_0: GEL Output: Loading Gel Files on R5F0 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Gel files loading on R5F0 Complete
    Cortex_R5_0: GEL Output: ***OnTargetConnect() Launched***
    
    Cortex_R5_0: GEL Output: AM263x Initialization Scripts Launched. 
    Please Wait...
    
    
    Cortex_R5_0: GEL Output: AM263x_Cryst_Clock_Loss_Status() Launched
    Cortex_R5_0: GEL Output: Crystal Clock present 
    Cortex_R5_0: GEL Output: AM263x_SOP_Mode() Launched
    Cortex_R5_0: GEL Output: SOP MODE = 0x00000000    
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
     QSPI - 4S Functional boot mode
    Cortex_R5_0: GEL Output: AM263x_Read_Device_Type() Launched
    Cortex_R5_0: GEL Output: EFuse Device Type Value = 0x000000AA    
    Cortex_R5_0: GEL Output: AM263x_Check_supported_mode() Launched
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
     The Device supports both LockStep & Dual Core mode 
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
     mode = 1 
    Cortex_R5_0: GEL Output: MSS_CTRL Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: GEL Output: MSS_TOP_RCM Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: GEL Output: MSS_RCM Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: GEL Output: MSS_IOMUX Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: GEL Output: TOP_CTRL Control Registers Unlocked
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
    
    *** R5FSS0 DualCore Reset ***
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
    
    *** R5FSS1 DualCore Reset ***
    Cortex_R5_0: GEL Output: R5F ROM Eclipse
    Cortex_R5_0: GEL Output: R5FSS0_0 Released
    Cortex_R5_0: GEL Output: R5FSS0_1 Released
    Cortex_R5_0: GEL Output: R5FSS1_0 Released
    Cortex_R5_0: GEL Output: R5FSS1_1 Released
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
    
     All R5F Cores Released for program load
    Cortex_R5_0: GEL Output: L2 Mem Init Complete
    Cortex_R5_0: GEL Output: MailBox Mem Init Complete
    Cortex_R5_0: GEL Output: *********** R5FSS0/1 Dual Core mode Configured********
    Cortex_R5_0: GEL Output: CORE PLL Configuration Complete
    Cortex_R5_0: GEL Output: PER PLL Configuration Complete
    Cortex_R5_0: GEL Output: SYS_CLK DIVBY2
    Cortex_R5_0: GEL Output: DPLL_CORE_HSDIV0_CLKOUT0 selected as CLK source for R5FSS & SYS CLKs
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
     CLK Programmed R5F=400MHz and SYS_CLK=200MHz 
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
    
     *** Enabling Peripheral Clocks *** 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling RTI[0:3] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling RTI_WDT[0:3] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling UART[0:5]/LIN[0:5] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling QSPI Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling I2C Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling TRACE Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling MCAN[0:3] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling GPMC Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling ELM Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling MMCSD Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling MCSPI[0:4] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling CONTROLSS Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling CPTS Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling RGMI[5,50,250] Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling XTAL_TEMPSENSE_32K Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: Enabling XTAL_MMC_32K Clocks 
    Cortex_R5_0: GEL Output: 
    
     ***All IP Clocks are Enabled*** 
    
    Cortex_R5_0: AM2634
    Cortex_R5_0: Board Selected : CC
    Cortex_R5_0: GEL Output: CPU e2e.ti.com/.../6248581 (soft reset) has been issued through GEL.
    

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand

    我正在检查以太网上的静态 IP 过程。 我已经启用它。

    /*取消注释静态 IP 的下两行*/
    #define USE_DHCP 0
    #define USE_AUTOIP 0

    其余代码未更改、但仍未检测到以太网。

    In test.c file
    
    const ip_addr_t gStaticIP[IP_ADDR_POOL_COUNT]               =  { IPADDR4_INIT_BYTES(192, 168, 2, 200), /* For NetifIdx = 0 */
                                                                                                           IPADDR4_INIT_BYTES(  10,  64,  2, 200),}; /* For NetifIdx = 1 */
    
    const ip_addr_t gStaticIPGateway[IP_ADDR_POOL_COUNT] =  { IPADDR4_INIT_BYTES(192, 168, 2, 100), /* For NetifIdx = 0 */
                                                                                                           IPADDR4_INIT_BYTES(  10,   64, 2, 100),}; /* For NetifIdx = 1 */
    
    const ip_addr_t gStaticIPNetmask[IP_ADDR_POOL_COUNT] =  { IPADDR4_INIT_BYTES(255,255,255,0), /* For NetifIdx = 0 */
        
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已将计算机的本地 IP 地址设置为本地 IP 地址和网关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还可以附加来自应用的 UART 日志、这将帮助我查看应用状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand

    我已在 PC 上配置本地 IP 地址和网关、如下所示:
    IP 地址: 192.168.1.100
    网关: 192.168.2.1.

    UART 日志没有来、只有一个日志才会来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand
    我在#include “lwipopts.h"中“中启用了调试日志、但不会显示调试日志。 我已在此处附加了我的工程文件。 请检查并告知我是否需要进行任何修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我从应用程序中查找 UART 日志、结果应如下所示:

    dev.ti.com/.../EXAMPLES_ENET_LWIP_CPSW_TCPCLIENT.html

    CPSW LWIP TCP 客户端
    =========================
    EnetPhy_bindDriver:1729
    Phy 3 处于活动状态
    PHY 12 处于活动状态
    在启动 lwIP 时、本地接口 IP 启用了 DHCP
    主机 MAC 地址–0:70:ff:76:1e:7e:52
    [LWIPIF_LWIP] NETIF 初始化成功
    Enet IF 向上事件。 本地接口 IP:0.0.0.0
    [LWIPIF_LWIP] Enet 已成功启动
    正在等待网络打开...
    正在等待网络打开...
    Cpsw_handleLinkUp:1323
    MAC 端口 1:链路接通
    网络链路接通事件
    正在等待网络打开...
    Enet IF 向上事件。 本地接口 IP:192.168.1.10
    网络已启动...
    TCP 客户端菜单:
    输入 TCP 服务器 IPv4 地址:(示例:192.168.101.100)
    192.168.1.20
    ip eneterd 为:192.168.1.20
    <<<<迭代 1 >>>
    连接到:192.168.1.20:8888
    与服务器建立连接
    “hello over TCP 1“已发送到服务器
    成功接收到数据包 1
    “Hello over TCP 2“已发送到服务器
    成功接收到数据包 2
    “hello over TCP 3“已发送到服务器
    成功接收到数据包 3
    “hello over TCP 4“已发送到服务器
    成功接收到数据包 4
    “hello over TCP 5“已发送到服务器
    成功接收到数据包 5
    连接已关闭
    <<<<迭代 2 >>>
    连接到:192.168.1.20:8888
    与服务器建立连接
    “hello over TCP 1“已发送到服务器
    成功接收到数据包 1
    “Hello over TCP 2“已发送到服务器
    成功接收到数据包 2
    “hello over TCP 3“已发送到服务器
    成功接收到数据包 3
    “hello over TCP 4“已发送到服务器
    成功接收到数据包 4
    “hello over TCP 5“已发送到服务器
    成功接收到数据包 5
    连接已关闭
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nibah Anand

    我目前正在处理 静态 IP 方法 。 我已经共享了 UART 日志。 当我尝试 ping IP 地址时、会显示‘ 无法到达目标。

    我给出了我的 PC 地址:192.168.1.125

    板 IP 地址:192.168.1.200

    In Static IP address
    
    const ip_addr_t gStaticIP[IP_ADDR_POOL_COUNT] =
    {
        IPADDR4_INIT_BYTES(192,168,1,200),   // Board IP
        IPADDR4_INIT_BYTES(10,64,1,200),
    };
    
    const ip_addr_t gStaticIPGateway[IP_ADDR_POOL_COUNT] =
    {
        IPADDR4_INIT_BYTES(192,168,1,1),     // Router Gateway
        IPADDR4_INIT_BYTES(10,64,1,1),
    };
    
    const ip_addr_t gStaticIPNetmask[IP_ADDR_POOL_COUNT] =
    {
        IPADDR4_INIT_BYTES(255,255,255,0),
        IPADDR4_INIT_BYTES(255,255,252,0),
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了 链路调用备份 您的日志中缺失、

    这意味着 LwiP 未检测到任何链路、这是 ping 失败的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand

    我已共享了我的最新日志、但 ping 不起作用。 我需要一些基于此的信息。 请告诉我问题所在、以及是否需要对软件代码或进行任何更改 其中概述了 SysConfig 添加到工程。

    Uart Log
    
    =========================
    
          ENET LWIP App       
    
    ==========================
    
    EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation: Reduced Mac Address Allocation for CoreId:0 From 4 To 2 
    
    Mdio_open:318 
    
    Open MAC port 1
    
    PHY 3 is alive
    
    [0]: Starting lwIP, local interface IP is 192.168.1.200
    
    [LWIPIF_LWIP] NETIF INIT SUCCESS
    
    Host MAC address-0 : 70:ff:76:1d:ec:f2
    
    
    [LWIPIF_LWIP] Enet has been started successfully
    
    [0]status_callback==UP, local interface IP is 192.168.1.200
    
    UDP server listening on port 5001
    
    Cpsw_handleExternalPhyLinkUp:1044 
    
    [0] link_callback==UP
    
          7.733s : CPU load =   7.09 %
    
         12.733s : CPU load =   1.89 %
    
         17.733s : CPU load =   1.87 %
    
         22.733s : CPU load =   1.87 %
    
         27.733s : CPU load =   1.86 %
    
         32.733s : CPU load =   1.86 %
    
         37.733s : CPU load =   1.86 %
    
         42.733s : CPU load =   1.86 %
    
         47.733s : CPU load =   1.86 %
    
         52.733s : CPU load =   1.86 %
    
         57.733s : CPU load =   1.86 %
    
         62.733s : CPU load =   1.86 %
    
         67.733s : CPU load =   1.86 %
    
         72.733s : CPU load =   1.86 %
    
         77.733s : CPU load =   1.86 %
    
         82.733s : CPU load =   1.86 %
    
         87.733s : CPU load =   1.86 %
    
         92.733s : CPU load =   1.86 %
    
         97.733s : CPU load =   1.86 %
    

    稍后、我将 ping 值更改为 1、但收到如下所示的日志错误。 [ lwipcfg.h 文件]

    #define LWIP_PING_APP 1.

    // I changed PING value is 1, log is
    
    ==========================
    
          ENET LWIP App       
    
    ==========================
    
    EnetAppUtils_reduceCoreMacAllocation: Reduced Mac Address Allocation for CoreId:0 From 4 To 2 
    
    Mdio_open:318 
    
    Open MAC port 1
    
    PHY 3 is alive
    
    [0]: Starting lwIP, local interface IP is 192.168.1.200
    
    [LWIPIF_LWIP] NETIF INIT SUCCESS
    
    Host MAC address-0 : 70:ff:76:1d:ec:f2
    
    
    [LWIPIF_LWIP] Enet has been started successfully
    
    [0]status_callback==UP, local interface IP is 192.168.1.200
    
    UDP server listening on port 5001
    
    UDP server: Error creating Socket
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的定制电路板原理图。 您能否仔细查看一下、尤其是在以太网 PHY 级别。  另外、如果  Brennan Hartigan  能够将此请求转发给论坛上的相应以太网 PHY 团队以进行进一步验证、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../6254991

    e2e.ti.com/.../7558.CUSTOM_5F00_BOARD_2D00_REV02.pdf

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好专门在以太网 phy 论坛中创建一个线程、因为我不知道应该邀请哪个 PHY 专家参加。 如果您能这样做、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    稍后、我将 ping 值更改为 1、但收到如下所示的日志错误。 [ [/报价]

    这不是必需的、请将其恢复、 在 lwip 栈中默认启用了 Ping。

    您能否尝试运行这些示例以查看 phy 和 Mac loopback 是否正常工作:

    software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_ENET_CPSW_LOOPBACK.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nilabh Anand

    Ping 不工作、环回测试也失败。 我在这里附加了日志。 请告诉我可能出现的问题、以及是否需要对软件代码或 SysConfig 文件进行任何更改。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh Anand、

    我希望您做得好。

    我已经记录了所有内容 SysConfig 更改 为了启动以太网并尝试 ping 功能、我们对示例工程进行了一些编程 定制板 。 我随附详细文档和 zip 代码文件 供您参考。

    您能否查看文档和随附的代码、并与您的团队/专家进行核实? 如果需要进行任何其他更正或配置、我们将非常感谢您的指导。

    我们非常期待  您的支持将帮助我们向前迈进并结束这项活动。


    e2e.ti.com/.../Syscnfg-file.docx
    e2e.ti.com/.../enet_5F00_lwip_5F00_cpsw_5F00_am263x_2D00_cc_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_freertos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我检查了您的 DOCX 文件。 您能帮我提供以下数据吗?

    PHY 环回示例:

    首先运行 PHY 环回示例:

    1.1 确保硬件连接正常、

    1.2 确保您看到 PHY 链路接通和 PHY 活动日志

    1.3 请共享您看到的应用程序日志、与此处的日志进行比较: software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_ENET_CPSW_LOOPBACK.html

    1.4 请在执行您的应用程序后共享 CPSW_STATS(即使失败)。

    获取 CPSW_STATS 的步骤: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AaBu6ik6ZY8v2032wjLx6Q__AM26X-ACADEMY__t0CaxbG__LATEST

    2. MAC 环回示例

    接下来、运行 MAC 环回示例:

    2.1 确保硬件连接正常、

    2.2 确保您看到 PHY 链路接通和 PHY 活动日志、MAC 端口打开日志。 与此处的日志进行比较: software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_ENET_CPSW_LOOPBACK.html

    2.3 请共享您看到的应用程序日志

    2.4 请在您的应用程序执行后共享 CPSW_STATS(即使失败)。

    获取 CPSW 统计信息的步骤: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AaBu6ik6ZY8v2032wjLx6Q__AM26X-ACADEMY__t0CaxbG__LATEST

    3. LWIP 示例:

    运行 LWIP 示例时、一旦获得 IP 地址、尝试 ping 设备、一旦看到 ping 失败、停止内核并获取 LWIP 统计信息。

    按照此处的步骤获取 lwip 统计信息: dev.ti.com/.../node

    请分享上述统计数据、这些数据将帮助我们了解此处的确切以太网行为

    此外、对于 PHY 器件、申请在 PHY 论坛中创建单独的线程以获得更快速的支持。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaunak Deshpande

    我随附了调试日志。 它表明没有发送位或接收位。 您能帮我确定需要在 SysConfig 文件中设置哪些配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上述意味着 LwIP 协议栈没有接收到任何数据包。 在我们跳转到 SysConfig/软件之前、我们必须确保以太网数据路径正常工作。

    您是否还可以共享 CPSW_STATS 以查看 CPSW 硬件是否收到了任何数据包?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaunak Deshpande

    我已经记录了所有  SysConfig 更改 、供您参考。 请仔细查看、如果需要进行任何更改、请告知我。

    e2e.ti.com/.../Debug-log.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaunak Deshpande

    需要使用 EEPROM 来存储 MAC 地址。 由于我的定制电路板没有 EEPROM、因此如果我在 SysConfig 文件中启用自动 MAC 分配、是否需要 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    我们还必须修改 SysConfig 模板文件、我将分享步骤。 SDK 示例是为默认 TI 评估套件创建的、默认情况下、这些套件将 MAC 地址存储在 EEPROM 中。 基本上、我们必须消除 SysConfig 模板文件对 EEPROM API 的依赖关系、才能读取 MAC 地址。 即使启用了自动 MAC 分配、在运行时它也不会从 EEPROM 读取、但为了避免构建错误、我们需要删除 EEPROM 引用。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 您能否分享详细步骤? 推进项目将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    我将在今天的最后一天提供这一点。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:
    案例 1:启用 EEPROM(默认)、MAC 为手动进入

    • 定制板:ping 不起作用。
    • EVL 板:Ping 工作正常。


    案例 2:SysConfig 中启用了 CUSTOM_Board 选项、MAC 为手动输入

    • 定制板:ping 不起作用。
    • EVL 电路板:未显示调试日志。


    根据我们的理解、由于我们使用相同的元件、EVM 板和定制板的行为都应该相同。
    请确认是否预期会出现此行为、并建议使用正确的配置。

    e2e.ti.com/.../Custom_5F00_Board.log

    e2e.ti.com/.../EVM.log

    e2e.ti.com/.../Custom_5F00_Board_5F00_Checked.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已通过电子邮件与您联系。 我们不做快速呼叫、我想在定制电路板上运行一些实验来验证功能。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的联系。 我可以拨打快速电话、请告诉我一个方便的时间。 我将使定制电路板随时准备好进行测试。
    请分享团队会议链接  

    谢谢你
    Pavan Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    如会议中所述、您能否分享相应联系人的电子邮件、以便我将他们与我的 TS 团队联系起来? 根据我们的讨论、他们将继续进行原理图审阅。

    谢谢你
    Pavan Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shaunak

    我们已经使用最新版本 (11.0.1) 进行了测试。 MAC 环回方法效果不错、我们目前也在检查 PHY 环回。

    我已共享 MAC 环回结果 — 请查看。

    e2e.ti.com/.../MAC_5F00_Loop_5F00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan Kumar:

    我们已经使用最新版本 (11.0.1) 进行了测试。 MAC 环回方法工作正常

    您能告诉我哪些更改导致软件正常工作吗?

    您是否还可以尝试外部环回(enet_layer2_cpsw 示例)。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shaubak Deshpande

    我们已手动分配 MAC 地址。 在测试 PHY 环回时、我们只会获得以下日志。  

    外部环回(enet_layer2_cpsw 示例)也测试、但即将发生错误。  

    Description	Resource	Path	Location	Type
    fatal error: 'drivers/sciclient.h' file not found	l2_cpsw_common.h	/enet_l2_cpsw_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang	line 47	C/C++ Problem
    gmake: *** [l2_cpsw_cfg.o] Error 1	enet_l2_cpsw_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang		 	C/C++ Problem
    gmake: *** [l2_cpsw_dataflow.o] Error 1	enet_l2_cpsw_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang		 	C/C++ Problem
    gmake: *** [l2_cpsw_main.o] Error 1	enet_l2_cpsw_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang		 	C/C++ Problem
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.	enet_l2_cpsw_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang		 	C/C++ Problem
    recipe for target 'l2_cpsw_cfg.o' failed	subdir_rules.mk	/enet_l2_cpsw_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Release	line 52	C/C++ Problem
    recipe for target 'l2_cpsw_dataflow.o' failed	subdir_rules.mk	/enet_l2_cpsw_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Release	line 52	C/C++ Problem
    recipe for target 'l2_cpsw_main.o' failed	subdir_rules.mk	/enet_l2_cpsw_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Release	line 52	C/C++ Problem
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我们已向定制电路板添加了一个外部 EEPROM。

    在测试定制板时、我们观察到在 MAC 环回中、当手动分配 MAC 地址时、日志会正确打印。 但是、当使用自动 MAC 分配时、日志中会出现错误

    此外、在 PHY 环回测试期间、即使使用 EEPROM 和 OUT EEPROM、日志也不会正常提供

    请查找随附的日志以供参考。

     在这种情况下、您能为我们提供帮助吗?

    e2e.ti.com/.../CUSTOM_5F00_AUTO_5F00_MAC_5F00_log.log

    e2e.ti.com/.../CUSTOM_5F00_MAC_5F00_log.log

    e2e.ti.com/.../CUSTOM_5F00_AUTO_5F00_PHY_5F00_Log.log

    e2e.ti.com/.../CUSTOM_5F00_PHY_5F00_Log.log

    谢谢。此致
    Pavan Kumar