This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM261-TSN-EVM:菊花链中 SOM 性能的演示和基准测试

Guru**** 3000560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629134/am261-som-evm-demo-and-benchmark-for-tsn-performance-in-daisy-chain

器件型号: AM261-EVM-EVM SOM

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TSN 以取代 EtherCAT、他们对以下项目有疑问:

  • TSN 是否支持菊花链拓扑?(与 EtherCAT 相同)
  • AM261 上可支持延时和带宽 TSN。

我们是否有任何向客户展示的演示或基准数据?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    Shaunak Deshpande 将在今天晚些时候与您分享示例和基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    1.是的、AM261x 器件有两个以太网端口、因此可以将它们以菊花链形式连接。 该演示通过电子邮件共享的邀请链接适用于 AM261x LaunchPad、其在菊花链配置中启用了以下功能:

    - CPSW 中的 InterVLAN 用于数据包的硬件环回。
    - IEEE802.1Q VLAN、用于将流量优先级划分为 8 个不同类别(优先级 0 到优先级 7)
    - IEEE802.3br (IET)
    - IEEE801.1AS (GPTP)
    - IEEE802.1Qbv (EST)

    请注意、EST 功能未经测试、因此会从应用程序中注释掉。 zip 包含有关如何测试应用程序以及应用程序本身的详细信息。  

    2、两个节点之间的同步完成后、同步抖动保持在 45ns 以下、这意味着在同步后的任何时间点、发送器和接收器时钟之间的差值将小于 45ns。

    下面附加了 CPSW 硬件开关基准测试:

    CPSW 同时支持 100M 和 1G 接口。 实际带宽取决于所涉及的软件开销。

    此致、
    Shaunak