This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:如何使用 DriverLib /SysConfig 启用 MCLK 监控器

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1628418/mspm0g1506-how-to-enable-mclk-monitor-using-driverlib-sysconfig

器件型号: MSPM0G1506
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

请建议如何使用 SysConfig 或至少使用 DriverLib 启用 MCLK 监控器。

MCLK 监测器似乎是可靠使用 WWDT 的不可或缺的一部分。 但是、启用 WWDT 不会自动启用 MCLK 监控器、也无法在 SysConfig 中找到单独的设置。 此外、我找不到适用于它的 DriverLib API。

BR、
Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:
    我同意没有一种直接的方法来启用此显示器(我将询问为什么会这样。) 但是、我建议按照 TRM 的 第 2.3.4.2 节 MCLK 监视器提到的如何启用 MCLK 监视器。

    例如:

    SysCtl->SOCLOCK.MCLKCFG || SYSCTL_MCLKCFG.DEADCHK_ENABLE  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    谢谢、我实施了您建议启用的确切行。  

    然而、由于 MCLK 是 WWDT 工作所必需的、因此在启用 WWDT 时最好能提供启用 MCLK 监控器。 我们可以将其集成到下一个 SDK 版本中吗?

    BR、
    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:
    我将提交一个 JIRA 票证来执行此操作。 感谢您告诉我们。

    此致、

    Diego Abad