This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:PRU 固件加载将清除 TXCFG0_TX_CLK_DELAY 的寄存器

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627476/am2432-pru-firmware-loading-will-clear-the-register-of-txcfg0_tx_clk_delay

器件型号: AM2432

你好、团队

跟进顶级客户的问题。 客户需要以不同的序列实现 txclk 和数据信号。 我们提供了一种配置寄存器的方法。 但加载 PRU 固件后、该寄存器将被清除。  

ECAT PRU 固件基于 SDK 版本 ind_comms_sdk_am243x_2025_00_00_08。

在以下 PRU 固件加载功能正常运行之前写入 TXCFG0_TX_CLK_DELAY 值、但在 PRU 固件加载后该值将清除为 0。

7654321.png

在加载 PRU 固件后大约 2 秒延迟后、需要再次写入寄存器位 28-31、才能成功写入。

客户需要加快启动速度并避免此 2 秒延迟。   

对此有什么好的想法吗?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这来自 原始问题答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    请在明天之前收到回复(由于地区假日)。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    MII_RT_TXCFG0/1每次检测到端口状态更改时、EtherCAT PRU 固件都会重写完整的寄存器、包括位 30:28 (TX_CLK_DELAY)。 当端口扫描循环运行时、这会在固件初始化期间重复发生、因此任何预加载写入都会被覆盖、并且只有在固件稳定后才会“粘滞“。

    推荐解决方案(无固件更改):

    设置TI_VS_PORT0_TX_START_DELAY共享 RAM 参数内的 TX_CLK_DELAY 位 在启用 PRU 内核之前 。 SDK 在 EtherCAT 协议栈初始化期间填充此参数。 在 FWD 和 REV TX_START_DELAY 16 位字的 14:12 位中包含所需的 TX_CLK_DELAY 值:

    bsp_init()ESC_ADDR_TI_PROCESS_PATH_TX_START_DELAY0xE10在加载 PRU 固件之前将 TX 启动延迟写入 PRUSS Data RAM(偏移)。 当 PRU 固件启动时、它从 DRAM 中读取该字并将其写入MII_RT_TXCFG硬件寄存器。

    由于存储的仅字编码TX_START_DELAY(位 9–0)且左侧位 14–12 为零、因此TX_CLK_DELAY=0, PRU 固件始终在 PRU 启动之前写入覆盖直接写入硬件寄存器的任何值。

    通过对TX_CLK_DELAY写入 DRAM[]的值的位[14:12]0xE10-0xE11进行编码、PRU 固件将TX_CLK_DELAY在每次初始化MII_RT_TXCFG寄存器时自动保留正确的设置。 无需加载后写入、无需 2 秒延迟。

    背景

    写入ESC_ADDR_TI_PROCESS_PATH_TX_START_DELAY(PRUSS DRAM 偏移)0xE10的 16 位字直接映射到MII_RT_TXCFG硬件寄存器的位[31:16]。 两个可独立配置的字段被打包至此字中:

      Address   Byte     Bits      MII_RT_TXCFG field
      --------  -------  --------  ---------------------------
      0xE10     low      [7:0]     TX_START_DELAY[7:0]
      0xE11     high     [6:4]     TX_CLK_DELAY   (3-bit, 0–7)
                         [1:0]     TX_START_DELAY[9:8]  (always 0 for current values)
    

    以前这些都是作为一个单一的写在一起bsp_write_word。 更改会将它们分成两个bsp_write_byte呼叫、以便分别配置和理解每个字段。

    对进行了更改  tiescbsp.h

    Added — new TIESC_TX_CLK_DELAY_BYTE helper and user knob:
    
    /*
     * TX_CLK_DELAY high-byte value for ESC_ADDR_TI_*_TX_START_DELAY + 1.
     * Bits [6:4] of the high byte map to TX_CLK_DELAY bits [30:28] in MII_RT_TXCFG.
     * Adds (n*5 + 10) ns + SOC delay per step (n = 0..7).
     * NOTE: Per TRM, keep at 0h (default) for guaranteed MII_G_RT I/O timing
     * at 200/225/250 MHz core clock.
     */
    #define TIESC_TX_CLK_DELAY_BYTE(n)    ((uint8_t)((n) << 4U))
    
    /* TX_CLK_DELAY for process (forward) path: 0 = default; set to 1-7 to add MII launch delay */
    #define TIESC_PROCESS_PATH_TX_CLK_DELAY    3U
    Unchanged — existing TX_START_DELAY macros (now used as the low byte):
    
    #if ENABLE_MULTIPLE_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DATAGRAM
    #define TIESC_PROCESS_PATH_TX_DELAY_200_MHZ_CLOCK    0x98
    #else
    #define TIESC_PROCESS_PATH_TX_DELAY_200_MHZ_CLOCK    0x48
    #endif
    #define TIESC_AUTOFORWARD_PATH_TX_DELAY_200_MHZ_CLOCK    0x38
    
    #if ENABLE_MULTIPLE_SM_ACCESS_IN_SINGLE_DATAGRAM
    #define TIESC_PROCESS_PATH_TX_DELAY_333_MHZ_CLOCK    0xA0
    #else
    #define TIESC_PROCESS_PATH_TX_DELAY_333_MHZ_CLOCK    0x50
    #endif
    #define TIESC_AUTOFORWARD_PATH_TX_DELAY_333_MHZ_CLOCK    0x30

    
    

    对进行了更改  tiescbsp.c

    Before (single 16-bit write, TX_CLK_DELAY was always 0):
    
    bsp_write_word(pruIcssHandle, TIESC_PROCESS_PATH_TX_DELAY_200_MHZ_CLOCK,
                ESC_ADDR_TI_PROCESS_PATH_TX_START_DELAY);
    bsp_write_word(pruIcssHandle, TIESC_AUTOFORWARD_PATH_TX_DELAY_200_MHZ_CLOCK,
                ESC_ADDR_TI_AUTOFORWARD_PATH_TX_START_DELAY);
    After (two separate byte writes for process path):
    
    /* Process (forward) path TX_START_DELAY: low byte of the 16-bit word at
     * ESC_ADDR_TI_PROCESS_PATH_TX_START_DELAY. Maps to MII_RT_TXCFG bits[23:16].
     * Controls the number of MII_RT clock cycles after RXDV before TX starts. */
    bsp_write_byte(pruIcssHandle, TIESC_PROCESS_PATH_TX_DELAY_200_MHZ_CLOCK,
                ESC_ADDR_TI_PROCESS_PATH_TX_START_DELAY);
    
    /* Process (forward) path TX_CLK_DELAY: high byte of the same 16-bit word.
     * Bits[6:4] map to MII_RT_TXCFG bits[30:28]. Controls the number of
     * MII_RT clock cycles to wait before launching TX data on the MII interface.
     * Configured separately so TX_START_DELAY and TX_CLK_DELAY can be tuned
     * independently. Set TIESC_PROCESS_PATH_TX_CLK_DELAY (0-7) in tiescbsp.h. */
    bsp_write_byte(pruIcssHandle, TIESC_TX_CLK_DELAY_BYTE(TIESC_PROCESS_PATH_TX_CLK_DELAY),
                ESC_ADDR_TI_PROCESS_PATH_TX_START_DELAY + 1U);
    
    /* Autoforward path TX_START_DELAY: written as a single 16-bit word.
     * TX_CLK_DELAY is not configured for the autoforward path (kept at 0). */
    bsp_write_word(pruIcssHandle, TIESC_AUTOFORWARD_PATH_TX_DELAY_200_MHZ_CLOCK,
                ESC_ADDR_TI_AUTOFORWARD_PATH_TX_START_DELAY);
    The same pattern applies for the 333 MHz branch.

    如何配置 TX_CLK_DELAY

    在中仅更改这一行tiescbsp.h:

    #define TIESC_PROCESS_PATH_TX_CLK_DELAY    3U   /* 0 = default; 1–7 = additional delay */
    
    数据值 写入的高字节  0xE11 额外的 MII 启动延迟
    0 0x00 0ns—TRM 默认设置
    1 0x10 ~5–10ns + SOC 延迟
    2 0x20 ~10–15ns + SOC 延迟
    3 0x30 ~15–20ns + SOC 延迟←电流设置

    自动转发路径特意保留为bsp_write_word没有TX_CLK_DELAY组件(自动转发路径具有更严格的延迟要求)。


    文件已更改摘要

    添加到工程 硬件设计
    tiescbsp.h 添加了 TIESC_TX_CLK_DELAY_BYTE(n) 辅助宏和 TIESC_PROCESS_PATH_TX_CLK_DELAY 用户旋钮;现有 TIESC_PROCESS_PATH_TX_DELAY_* 宏不变
    tiescbsp.c 将单个 bsp_write_word 进程路径替换为两个 bsp_write_byte 调用—低字节表示 TX_START_DELAY、高字节表示 TX_CLK_DELAY;AutoForward 路径不变

    附加更新的文件以供参考。 确保重建 FWHAL: e2e.ti.com/.../0143.tiescbsp.c e2e.ti.com/.../tiescbsp.h

    请注意、这些更改是相对于进行的 工业通信 SDK 2025.00.08 。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron

    感谢您在详细步骤中提供的反馈。 让我在我的网站上尝试一下。

    稍后会对此进行更新。

    谢谢

    Zekun