Other Parts Discussed in Thread: LSF0108
器件型号: TXS0104V
主题中讨论的其他器件: LSF0108
大家好:
我想通过载板将基于 3.3V I2C 的键盘与 STM32U5G9J-DK1 连接起来、STM32 板通过扩展连接器 CN9 和 CN10 安装在该载板上。 我将引脚 PG13、PG14 和 PG9 用于我的 I2C SDA、I2C SCL 和中断、它们分别在 CN10 上作为引脚 4、2 和 8 提供。 信号通过载板上的 TXS0104VDR、以便在 STM32 端的 1.8 V 信号和键盘端的 3.3 V 信号之间进行转换
这些线路还与外部上拉电阻器连接、如所附的图像所示。 信号线路和 GND 之间的所有电容器均已拆除。 此外、0 欧姆电阻器(R27、R28 和 R29 已未安装)。
在操作期间、STM32 无法检测到任何连接的 I2C 器件、而在其他设置中使用键盘时、键盘似乎运行良好。 经过进一步调查、似乎所有三个引脚都无响应、即使电路板是独立使用并从载板上分离出来的也是如此。 当探测到这些引脚时、不会通过 STMCUBE 设置内部上拉。 同样、即使在外部对引脚应用中断、也不会通过 STM32 MCU 检测中断。
我想一些设计缺陷是应该归咎于这个故障,我希望你可以帮助我诊断它。