请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM263P4-Q1
尊敬的 TI 支持团队:
我希望您做得好。
我目前正在研究 AM263P 平台的引导加载程序实现、对引导配置和开发流程存在一些技术问题。
- 非安全模式下的 HSM 旁路
是否可以在启动过程中禁用或绕过 HSM 并在非安全模式下直接从 R5 内核开始执行?
我的目的是在不涉及基于 HSM 的身份验证流程的情况下简化启动和调试阶段。 - 通过 SBL 从.out 文件引导
出于开发目的、是否可以将 SBL 配置为直接加载和执行.out(ELF) 文件、而不是使用tiimage格式?
具体而言、我想了解是否支持跳过tiimage生成步骤并使用该.out文件进行引导、或者是否有任何建议的替代方案可在开发过程中加快迭代。
如果您能澄清这些方法是否受支持、以及您建议用于非安全开发设置的任何最佳实践、将会非常有帮助。
感谢您的支持。
此致、