This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:查询引导配置:HSM 旁路和直接.out 引导支持

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631168/am263p4-q1-query-on-boot-configuration-hsm-bypass-and-direct-out-boot-support

器件型号: AM263P4-Q1

尊敬的 TI 支持团队:

我希望您做得好。

我目前正在研究 AM263P 平台的引导加载程序实现、对引导配置和开发流程存在一些技术问题。

  1. 非安全模式下的 HSM 旁路
    是否可以在启动过程中禁用或绕过 HSM 并在非安全模式下直接从 R5 内核开始执行?
    我的目的是在不涉及基于 HSM 的身份验证流程的情况下简化启动和调试阶段。
  2. 通过 SBL 从.out 文件引导
    出于开发目的、是否可以将 SBL 配置为直接加载和执行.out (ELF) 文件、而不是使用tiimage格式?
    具体而言、我想了解是否支持跳过tiimage生成步骤并使用该.out文件进行引导、或者是否有任何建议的替代方案可在开发过程中加快迭代。

如果您能澄清这些方法是否受支持、以及您建议用于非安全开发设置的任何最佳实践、将会非常有帮助。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“603272" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631168/am263p4-q1-query-on-boot-configuration-hsm-bypass-and-direct-out-boot-support 非安全模式下的 HSM 旁路
    是否可以在启动过程中禁用或绕过 HSM 并在非安全模式下直接从 R5 内核开始执行?
    我的目的是在不涉及基于 HSM 的身份验证流程的情况下简化启动和调试阶段。

    是的、这应该是可能的。 基本上、这会让 HSM 内核运行 HSM ROM。

    [报价 userid=“603272" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631168/am263p4-q1-query-on-boot-configuration-hsm-bypass-and-direct-out-boot-support 通过 SBL 从.out 文件引导
    出于开发目的、是否可以将 SBL 配置为直接加载和执行.out (ELF) 文件、而不是使用tiimage格式?
    具体而言、我想了解是否支持跳过tiimage生成步骤并使用该.out文件进行引导、或者是否有任何建议的替代方案可在开发过程中加快迭代速度。

    .bin 只是原始代码;.tiimage =.bin 包装有 ROM 引导加载程序能够理解的证书标头。 因此、如果 ROM 将加载 SBL、我们需要.tiimage

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan