This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P 如何使用定制的 QSPI 闪存 W25Q256JV

Guru**** 2925190 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1630806/am62p-am62p-how-to-use-customized-qspi-flash-w25q256jv

部件号: AM62P
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好 TI  

我遵循了该文档指南  

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/latest/exports/docs/api_guide_am62px/EXAMPLES_DRIVERS_OSPI_FLASH_DIAG.html

我使用 SDK  AM62Px MCU+ SDK  11.00.00

我使用 UART 引导加载程序 default_sbl_uart_hs_fs.cfg  

 
-- file=./../examples/drivers/ospi/ospi_flash_diag/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/ospi_flash_diag.debug.appimage.hs_fs
 
下载可以、但 R5 内核 WKUP_UART0 无法输出任何日志  
 
如果我使用 DM appimage  
-- file=./../examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/ipc_rpmsg_echo.debug.appimage.hs_fs
 
它可以输出日志
 
我不知道 为什么我使用演示  ospi_flash_diag.debug.appimage.hs_fs 无法输出任何日志?
 
这里有 ospi_flash_diag example.syscfg 文件
 

example.syscfg.txt 

 

这是 W25Q256JV 数据表 pdf 文档

W25Q256JV SPI RevQ 02072025 Plus.pdf 

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    感谢您的查询。 有关专家因** TI 印度**假期而离职。
    请预计响应会延迟。 感谢您的耐心和理解。

    此致、
    TI E2E 支持团队
    ——
    *这是一个自动通知。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告诉我们您订购/正在评估的闪存器件的完整型号?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    我使用  W25Q256JV  QSPI 闪存  

    有数据表  

    e2e.ti.com/.../5381.W25Q256JV-SPI-RevQ-02072025-Plus.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要完整的闪存名称。 您可以咨询闪存供应商、了解完整的闪存器件型号名称。

    作为参考、这是闪存的完整命名约定。

    期待您的答复。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Vaibhav

    很抱歉 , 完整的闪存部件号  W25Q256JVEBQ

    新的数据表是  

    e2e.ti.com/.../0724.W25Q256JV-AG-Rev-B-051618.pdf

    此致、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的分享。

    Aryamaan、您可以与他们分享闪存和 OSPI 的值。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    请参阅下面随附的配置:

    此致、

    Aryamaan Chaurasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Aryamaan Chaurasia

    现在我使用你的配置和我建的所有代码,我的板 MCU WKUP_UART0 不能输出任何日志,没有错误的日志和正确的日志  

    我不知道 为什么我使用演示  ospi_flash_diag.debug.appimage.hs_fs 无法输出任何日志?

    这里有我的下载日志和配置  

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    您可以尝试使用默认的 OSPI 闪存诊断示例吗? 注意:默认情况下将在 SysConfig 中添加 OSPI 驱动程序、无需添加单独的闪存实例。

    此致、

    Aryamaan Chaurasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   Aryamaan Chaurasia

    是、我可以使用  AM62P EVM 板上的默认 OSPI 闪存诊断示例  

    它可以, MCU WKUP_UART0 可以输出右日志,您可以检查,

    这是  AM62P EVM 板  OSPI 闪存诊断  日志

    e2e.ti.com/.../AM62P_2D00_SKEVM_2D00_OSPI_5F00_FLASH_5F00_DIAG.json.txt

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    我指的是在具有自定义闪存的电路板上运行诊断示例。

    请参阅以下随附的配置:

    我还编辑了我之前的回复以获得正确的配置。 您可以使用这些配置来运行 OSPI 闪存 IO 示例、不需要运行 OSPI 诊断示例。

    此致、

    Aryamaan Chaurasia