请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0L1227
您好、
我很困惑“opt"的“的含义、数据表的“不同工作模式下支持的功能“中对此进行了介绍。
根据数据表的“8.3 工作模式“部分、“PD1"的“的定义如下所示。
“"PD1 "“ "在“在运行和睡眠模式下始终通电、但它是如此 禁用 所有其他模式。“ 
另一方面、“表 8-1 中有以下说明。 不同工作模式支持的功能“ 
根据每一术语的描述、上面似乎应该是“DIS"而“而不是“OPT"。“。 
问题:您能告诉我为什么“PD1"在“在“停止“和“待机“模式下没有定义为“DIS"(禁用“禁用)(禁用)吗?
此致、