This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1227:"opt"表中"操作模式支持的功能"

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631739/mspm0l1227-meaning-of-opt-in-table-supported-functionality-by-operating-mode

器件型号: MSPM0L1227

您好、

我很困惑“opt"的“的含义、数据表的“不同工作模式下支持的功能“中对此进行了介绍。

根据数据表的“8.3 工作模式“部分、“PD1"的“的定义如下所示。
“"PD1 "“ "在“在运行和睡眠模式下始终通电、但它是如此 禁用 所有其他模式。“
image.png
另一方面、“表 8-1 中有以下说明。 不同工作模式支持的功能“
image.png
根据每一术语的描述、上面似乎应该是“DIS"而“而不是“OPT"。“。
image.png
问题:您能告诉我为什么“PD1"在“在“停止“和“待机“模式下没有定义为“DIS"(禁用“禁用)(禁用)吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    感谢您提请我们注意这一点。  您是正确的、此表中应将 PD1 外设标记为 DIS。 已注意到这一问题并将予以解决。

    此致、
    Brian