This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:无法将 ECLK2 切换为 GIO 输出

Guru**** 2962510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629177/tms570lc4357-tms570lc4357-unable-to-toggle-eclk2-as-gio-output

器件型号: TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、TI’ers、

我们正在与 TMS570LC4357 合作、并尝试为 GPIO 功能配置 ECLK 引脚。

我们的要求是:

  • 将 ECLK2 用作数字输出 (GIO)
  • 将 ECLK1 用作数字输入

然而、我们面临的问题是:

  • 可成功配置 ECLK1 并将其用作数字输出
  • ECLK2 未切换(未设置/复位)

以下是我们使用的配置:

systemREG1->SYSPC1 = 0U;// GIO 模式
systemREG1->SYSPC2 = 3U;//将 ECLK1 和 ECLK2 配置为输出
systemREG1->SYSPC3 = 0U;//初始值= 0
systemREG1->SYSPC5 = 3u;//设置为高电平
systemREG1->SYSPC6 = 3u;//设置为低电平

 

观察结果:

  • 当配置为输出时、ECLK1 行为符合预期
  • ECLK2 不响应设置/复位操作

请您提供以下帮助:

  1. ECLK2 是否能够可靠地用作 GIO 输出?
  2. ECLK2 是否需要任何额外的寄存器配置?
  3. 是否存在特定于 ECLK2 的任何引脚多路复用或硬件限制?

提前感谢您的支持。