This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM2612 CIA402 完全不能用于 PHY

Guru**** 2894740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633858/am2612-am2612-cia402-is-not-working-at-all-for-the-phy

器件型号: AM2612
主题: DP83869 中讨论的其他器件

香榭丽舍大街

为什么 CIA402 在初始 PHY 下不工作?

PLZ 解释和如何解决它?

 

BR Rio

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现新 EVM 使用的是 869 PHY。

    SDK 只有 826 PHY。

    那么、如何从 SW 中解决该问题呢?

    请使用新版本的 SDK、修复时间为 869。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rio 请看一下 sdk2025,它有 dp83869 驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anand、证实了这种做法很好。

    我将关闭此内容。

    BR Rio