This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019:TRM 的 ADC 一章中存在不一致之处

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1633824/am13e23019-inconsistencies-in-the-adc-chapter-of-trm

部件号: AM13E23019

您好!

当我们开始使用 ADC 外设时、在 TRM 中发现了一些不一致性(2026 年 1 月修订版):

  1. SoC 配置:

“图 16-2. SOC 方框图“指定了 SOC 的以下配置:

    • TRIGSEL
    • ACQPS
    • CHSEL
    • SAMPCAPRESET

image.png

同样、在之前的对话中、我们通过 TRM 的不同部分(16.3.3 触发操作、来自 MCPWM 触发器的 16.4.1 单次转换等)进行了沟通。

但是、ADCSOCxCTL 寄存器中只有两个可用的字段是:

    • CHSEL
    • COMPEN

image.png

这使得缺少的选项仅可配置每个序列发生器、并且一些 TRM 章节被淘汰。

是否可以在一个序列发生器内加载不同的 ACQPS/SAMPCAPRESET?

2. 不同数量的 SOC:

在某些地方(例如,“图 16-1. ADC 模块方框图“)SOC 数量指定为 32 (0-31)、而实数似乎是 16 (0-15)

3. SOCPRIORITY

寄存器 ADCSOCPRIORITYCTL 不可用、并且该寄存器的 SOCPRIORITY 字段也不可用。 这使得“16.5 ADC 转换优先级“中的大量信息成为过时的内容。

这意味着只能使用不同的序列发生器来实现不同的优先级?

4. ADCSEQCTL.SEQPREEMPT

TRM 提到 2 种可能的先兆行为:  

  • 重新启动正在进行的序列
  • 中止正在进行的序列

在我们之前的讨论中、我们被告知可以配置第三个选项----等待/继续进行中的顺序。 因为这似乎是不可能的,我想澄清的行为:

假设我们有一个快速的高优先级 SEQ0 和慢速的低优先级 SEQ1。 如果 SEQ0 触发频率很高、则每次完成 SEQ0 后都会重新启动 SEQ1、可能永远不会完成?

5. 缺少 ADCINx 映射

在 TRM/数据 表中、我们缺少了 ADCINx 与实际信号(引脚/内部布线)的映射关系。

BR、
Oleksandr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Oleksandr:

    感谢您就此问题与我们联系。 自 1 月份发布以来、我们对 ADC 章节进行了各种更新、这些更新将在未来几周内发布在新版本中。

    顶层方框图对 ADC 进行了最准确的描述、并删除了其他不准确的无序列发生器 SoC 控制相关图/详细信息。

    1) SoC 仅控制通道选择和窗口比较器使能功能。 ACQPS 和 SAMPCAPRST 按序列发生器进行控制。

    2) 您回答正确、只有 16 个 SoC、我将确保图表和相关内容得到更新以反映。

    3) 您回答正确、SoC 优先级由序列发生器顺序配置控制。 此处没有循环概念(最近一章中删除了相关详细信息)。 默认情况下、SOC0 具有最高优先级、SOC15 具有最低优先级、这是不可配置的。 相反、优先级由序列发生器顺序控制。

    4) 是的,这种行为是可能的。 配置序列发生器顺序和预先运行的行为时必须格外小心。 如果您可以提供预期用例的确切详细信息、我可以将此信息转发给我们的软件专家、以确定解决此问题的正确方法。

    5) 数据表的 ADCx 和模拟信号说明表中都提供了 ADC 引脚映射。

    SPRSPC3 - ADC0 信号说明

    SPRSPC3 — 模拟信号说明

    此致、

    Zackary Fleenor