This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM2612 FSITX 时序特性

Guru**** 3006630 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636828/am2612-am2612-fsitx-timing-characteristics

器件型号: AM2612

尊敬的团队:

 

在我的设计中、我通过 FSI 接口将 am2612 MCU 连接到 FPGA。 我正在进行时序分析以了解可以具有多少建立时间和保持时间。 但 FSI TX 的时序特性对我来说并不清楚。  

  • FSIT2 是否是焊盘中的实际测量值?
  • FSIT3 是否与 MCU 内的理想内部 FSI TX 时钟相关、或者实际上与实际 FSITX_CLK 输出波形相关、FSIT2 已经捕获了其占空比‑失真?

image.png

提前感谢您的帮助、

Y.Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y.Zhao:

    FSIT2 — 是的,它是在焊盘上测量的

    FSIT2 指定实际的脉冲宽度 FSITX_CLK 输出 (高相和低相)、定义为 0.5P±1ns (其中 P 是时钟周期)[1]。 这捕获了器件焊盘上物理时钟信号上存在的实际占空比失真。

    FSIT3 — 相对于实际 FSITX_CLK 输出进行测量、不是理想的内部时钟

    FSIT3 是从得到的延迟 实际 FSITX_CLK 边沿 (上升或下降)到时间 FSITX_Dx 数据变为有效、指定为 0.25P±2ns [1]。 时序图(数据表中的图 6-24)确认 FSIT3 是从输出时钟波形的实际转换中测得的、而不是从理想化内部基准[1]。

    这意味着 FSIT2 捕获的占空比失真已反映在 FSIT3 测量中 。 可以开始了 不会 在构建时序预算时、需要单独降低 FSIT3 的占空比效应。

    对 FPGA 时序分析的实际影响

    为了在 FPGA 接收器进行设置/保持分析、可以直接使用:

    参数
    它能为您提供什么
    规格要求
    FSIT2
    焊盘上的时钟脉冲宽度(占空比)
    0.5P±1ns
    FSIT3
    PAD 上时钟边沿之后的数据有效延迟
    0.25P±2ns

    在此处、添加您的 PCB 布线延迟偏斜 (时钟与数据)并与 FPGA 的输入建立和保持要求进行比较、以确定时序裕量。

    另请注意 AM2612 提供的一些功能 可编程延迟补偿 (FSIT4–FSI47)、这可以帮助您在裕度很小的情况下调整偏斜[1]。 每个延迟元件都会增加 0.3ns–1ns 的增量延迟[1]。

    如果您需要在完整的时序预算计算方面获得进一步的帮助、则了解您使用的目标 FSI 时钟频率和特定 FPGA 器件/系列会很有用。

    资源: AM2612 数据表 (SPRSPA7C)—FSITX 开关特性、第 122 页

    此致、

    Zackary Fleenor