This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:MSPM0L1228 上 HDIO 和 ODIO 的漏电流

Guru**** 2864640 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1635628/mspm0l1228-the-leakage-current-of-hdio-and-odio-on-mspm0l1228

器件型号: MSPM0L1228

您好、

从数据表中、我只能看到下面的泄漏。

 

image.png

MSPM0L1228 上 HDIO 和 ODIO 的漏电流如何?

 

BR、

Frank

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    以下规格仅供您参考:

    HDIO:最大 350nA

    ODIO:无可用参数

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    这是 Phison AE 遗嘱。

    我想澄清一下数据表中的 HDIO、DOIO 和 SDIO 漏电流规格是否仅适用于 VDD = 3.3V

    当 VDD = 0V 时、这些 IO 是否具有相同的漏电流限值、或者对于未通电状态是否有不同的规格?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wills:

    当 VDD = 0V 时、这些 IO 是否具有相同的泄漏限制、或者对于未通电状态是否有单独的规格?

    在特定 IO 中、漏电流是 VSS VDD 时的规格。

    (或者:MSP-0.3<VIN<MSP+0.3 VDD、我不确定哪一项是 VSS 标准)

    我认为、如果 VDD = 0V、用户应该注意 IO 引脚的 VIN。

    至于漏电流、我认为它遵循与建议/绝对最大额定值相同的规格。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想澄清在时的 IO 泄漏行为 MCU 断电 (即不向 VDD 施加电源)。

    HDIO、DOIO 和 SDIO 的漏电流规格是否仅针对供电条件(例如,数据表中规定,VDD = 3.3V) 定义)定义?

    如果 MCU 未上电、这些 IO 是否遵循相同的漏电流限值、或者断电状态下是否有不同或未定义的漏电流特性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wills:

    在建议范围内、IO 泄漏电流应具有相同的限制:

    当范围为 0V<1.62V 时 VDD、我不确定它是否也施加了相同的最大限制、因为内部电路可能无法工作。

    如果 MCU=0、则 VDD 阻抗没有意义、因为 IO 引脚的输入也应该为 0V。 则预计没有漏电流。

    B.R.

    Sal