This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442:符合 OSPI 闪存要求

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627953/am6442-am6442-which-qualified-ospi-flash

器件型号: AM6442

尊敬的 TI:

我们目前拥有设计的 MT35XL512ABA1G12-0SIT、适合我们。

您能否告诉我们 AM64 是否能够与以下 OSPI 闪存配合使用:

MT35XU512ABA1G12- A 0SIT

切换时是否需要进行任何更改?

不同的编程器(可能是由于 JEDEC 标识符)、

AM64 是否能够从该 OSPI 闪存引导?

 

感谢您的支持、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    感谢您的查询!

    请允许我留出一些时间在内部检查此 OSPI 存储器是否已在 TI EVM 板上进行测试。

    请预计我的回复可能会延迟 1-2 天。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    感谢您的查询。

    MT35XU512ABA1G12- A 0SIT 似乎不是正确的名称。 也许 MT35XU512ABA1G12-0AIT ?

    要获取机密数据、您可以使用 E2E 私人聊天向我发送。  

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastas:

    器件型号中的附加“A"是“是正确的。

    此致、
    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [Anastas Yordanov 四月 14-26 ]已删除->已按照私人消息进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    感谢您的确认。

    是否可以提供  MT35XU512ABA1G12 的 A 0SIT 通过私人 E2E 聊天向我发送吗?

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    到目前为止、我尚未找到完全采用此器件型号 ( MT35XU512ABA1G12) 的 TI Designs /经过测试的解决方案 A 0SIT

    如   MT35XU512ABA1G12- A 0SIT 是 Micron 的一款产品、有关如何直接对闪存进行编程的指南、我建议参阅制造商。 如果闪存写入/擦除操作与 OSPI 支持的协议兼容、则可以通过 AM64x OSPI 间接完成编程。

    请查看我有关所提供文档的新私人消息。

    谢谢  

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    请回答以下问题:

    您的系统 AM64x ROM 加载程序和/或自定义引导加载程序 (SBL 或 SPL) 是否使用从  MT35XL512ABA1G12-0SIT 的 xSPI 引导  处于 SFDP 模式

    您是否计划在 AM64x ROM 加载程序从  MT35XU512ABA1G12 以 xSPI 引导模式引导时使用 SFDP 选项 A 0SIT?

    期待您的反馈!

    此致

    Anastas Yordanov