器件型号: AM6442
尊敬的 TI:
我们目前拥有设计的 MT35XL512ABA1G12-0SIT、适合我们。
您能否告诉我们 AM64 是否能够与以下 OSPI 闪存配合使用:
MT35XU512ABA1G12- A 0SIT
切换时是否需要进行任何更改?
不同的编程器(可能是由于 JEDEC 标识符)、
AM64 是否能够从该 OSPI 闪存引导?
感谢您的支持、
Marc
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM6442
尊敬的 TI:
我们目前拥有设计的 MT35XL512ABA1G12-0SIT、适合我们。
您能否告诉我们 AM64 是否能够与以下 OSPI 闪存配合使用:
MT35XU512ABA1G12- A 0SIT
切换时是否需要进行任何更改?
不同的编程器(可能是由于 JEDEC 标识符)、
AM64 是否能够从该 OSPI 闪存引导?
感谢您的支持、
Marc
您好、Marc、
到目前为止、我尚未找到完全采用此器件型号 ( MT35XU512ABA1G12) 的 TI Designs /经过测试的解决方案 A 0SIT
如 MT35XU512ABA1G12- A 0SIT 是 Micron 的一款产品、有关如何直接对闪存进行编程的指南、我建议参阅制造商。 如果闪存写入/擦除操作与 OSPI 支持的协议兼容、则可以通过 AM64x OSPI 间接完成编程。
请查看我有关所提供文档的新私人消息。
谢谢
此致
Anastas Yordanov
您好、Marc、
请回答以下问题:
您的系统 AM64x ROM 加载程序和/或自定义引导加载程序 (SBL 或 SPL) 是否使用从 MT35XL512ABA1G12-0SIT 的 xSPI 引导 处于 SFDP 模式 ?
您是否计划在 AM64x ROM 加载程序从 MT35XU512ABA1G12 以 xSPI 引导模式引导时使用 SFDP 选项 A 0SIT?
期待您的反馈!
此致
Anastas Yordanov