This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:XDS110 调试探针 CTI20 连接器问题

Guru**** 3005710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636548/xds110iso-evm-xds110-debug-probe-cti20-connector-issue

器件型号: XDS110ISO-EVM

您好:

我们计划使用 XDS110 调试探针来调试原型 PCB。 因此、我需要在我们的 PCB 上安装一个 5 引脚连接器、它将使用 20 引脚连接器的电缆连接器组件连接到 XDS110。 我已经查看了用户指南、但没有说明连接器的规格。 它仅指出(第 8 页):  

CTI20 连接器是 20 引脚 IDC 连接器、使用.050 x 0.100 英寸间距。

1) 以上信息令人困惑或可能错误。 该连接器是一个 20 引脚 2 排(10 引脚/排)连接器。 我已经查看了 XDS110 探针上 20 引脚连接器的照片。 它看起来是 2.54mm(0.1 英寸)间距(引脚的中心到中心)、行到行之间的距离是 2.54mm。 那么这是什么  0.050 ? (1.27mm)。

2) 在第 9 页上,用户指南声明:

AUX 连接是 14 引脚 IDC 连接、间距为 0.05 英寸。

在此、指南中没有说明第二个项目“.100",“,该、该项目应定义行到行的距离。 但在探头的照片中、该连接器看起来与 CTI20(2 行)相同、只是它有 14 个引脚。

3) 我知道这两条电缆将作为套件的一部分( 20 引脚和 14 引脚),如您的网站所示。 那么、电缆另一侧的连接器是什么类型? 男性还是女性?

4) 哪些 AWG #导线可以与这些连接器配合使用? 我们需要为不同 ptotype PCB 构建自己的 20 引脚至 5 引脚电缆连接器组件、以便使用 SWD 接口进行测试。

谢谢。

AB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    DS110ISO-EVM 连接器规格

    预先标记的知识差距

    我能够澄清你的大多数问题,但是 两个详细信息没有完整记录 在可用来源中:

    • AWG 线规 用户指南或社区讨论中未指定自定义装配体的随附电缆或推荐规格。
    • 特定连接器制造商器件型号 对于探头端的 CTI20 连接器、尽管社区线程指向兼容部件、但用户指南中未列出该连接器。

    1)“.050 乘.100 英寸“节距—解释

    用户指南中的符号为 没错 但这是不可否认的混乱。 它进行了说明 两个不同的维度 :

    尺寸
    数据值
    含义
    引脚间距 (一行内)
    0.050 英寸(1.27 毫米)
    同一行中相邻引脚之间的距离
    行到行间距
    0.100 英寸(2.54 毫米)
    两排针脚之间的距离

    CTI20 是一个 细间距 连接器— 不会 标准 0.1 英寸节距接头[1][2]。 您在照片中看到的内容在这种规模上可能具有视觉上的欺骗性。 正确的匹配连接器系列是 Samtec FFSD 系列 (例如,20 引脚母 IDC 的 Samtec FFSD-10-01-N)、与探头侧的 0.050“× 0.050“间距相匹配[3]。 请注意、社区来源表示探头侧连接器实际使用 0.050“ 、而用户指南中的“.050 x .100“规格可以指电缆的目标板侧[4]。

    底线: 是的 不会 标准 2.54mm 节距连接器。 您需要 0.050“(1.27mm) 节距 IDC 连接器。

    2) AUX 14 针连接器

    AUX 连接器使用 相同的 0.050“细间距 即 CTI20 [1][2]。 用户指南简单地省略了行到行尺寸,但设计是一致的 — 它是同一个连接器系列,只有 14 个引脚 (2×7)、而不是 20 个引脚 (2×10)。 引脚 7 指定为 A 密钥 (无连接)并插入母电缆侧以实现极化—如果您在目标板上使用标准的非键控公接头、则需要 拆卸/切割销 7 从公接头[4]。

    3) 电缆连接器性别

    套件中包含的电缆具有 两端的包容式 IDC 连接器 [3]。 这意味着:

    • 探头侧: 母连接器与 XDS110 上的公有罩接头配对
    • 目标/PCB 侧: 包容式连接器—因此您需要安装 插入式接头 PCB 上的参考设计

    4) AWG 线规

    不幸的是 未记录具体 AWG 或我找到的社区线程中找到的内容。 但是、对于构建自定义电缆组件、建议使用的电缆是 3M 3749 系列 带状电缆[4]。 该系列通常使用的数据 28 awg 导线(0.050 英寸间距 IDC 带状电缆的标准)、但我建议在订购之前先使用 3M 3749 数据表进行确认。

    有关定制 20 至 5 引脚 SWD 电缆的附加说明

    该套件包含用于 10 引脚、14 引脚和 20 引脚 JTAG 配置的适配器板[5]。 用户指南[6]的表 2-1 中介绍了引脚排列映射。 对于 SWD 接口、您需要将相关信号(通常为 SWDIO/TMS、SWCLK/TCK、GND、VTRef 和可选的 SWO/TDO)从 20 引脚连接器映射到 5 引脚接头。 请务必参考适配器引脚表、以确定定制电缆的正确引脚位置。


    资源:

    1. XDS110ISO-EVM 用户指南 (SPRUJE1)
    2. XDS110ISO-EVM 用户指南 — 适配器引脚排列
    3. TI E2E:LP-XDS110 20 引脚调试电缆连接器标识
    4. TI E2E:TMDSEMU110-U 辅助调试接口对接连接器
    5. XDS110ISO-EVM 用户指南 — 套件内容
    6. XDS110ISO-EVM 用户指南 — 适配器板引脚排列表

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack、

    我进行了广泛的研究;以下是我的研究结果:

    1) 连接到探头上的 AUX 连接器的电缆压印为“30 AWG“。 20 引脚电缆看起来相同、因此我假设 30 AWG。 这意味着这两个连接器都是 1.27mm 间距类型。

    2) 行之间的距离与引脚对引脚相同。 此外、我在 Digi-Key 站点上找不到任何引脚对引脚间距 1.27mm 和行到行 2.54 的连接器。 我认为制造商不会制造这样的连接器。 因此、我认为用户指南中有一个错误。 因此、应删除“0.100 英寸“的措词。

    3) 用户指南是旧的 — 写在 2017 年。 我在第 5 页发现了另一个错误。  支持的列表中不包含“ Arm Cortex-M 和 CC2340xx 无线 MCU“。 我的互联网搜索显示它确实支持。 我们计划使用 MSPM0G35xxx 和 CC2340xx  MCU。 请确认这些 MCU 是否受支持。 如果是、请更新用户指南。

    我还没有仔细研究用户指南。 可能还有其他缺点。

    请查看上述内容并做出相应回复。 谢谢。 AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack、

    对不起,我做了一个错误的假设。 我去了我们的实验室存储,拔出了一条连接到两个母连接器的 30AWG 扁平带状电缆。 导线很细- 1.27mm 的一半 并将其分开。 但连接器的引脚对引脚间距和行到行距离是 2.54mm。 南... 我似乎又回到了正方形的一个。