This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:XDS110 调试探针 CTI20 连接器问题

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1636548/xds110iso-evm-xds110-debug-probe-cti20-connector-issue

器件型号: XDS110ISO-EVM

您好:

我们计划使用 XDS110 调试探针来调试原型 PCB。 因此、我需要在我们的 PCB 上安装一个 5 引脚连接器、它将使用 20 引脚连接器的电缆连接器组件连接到 XDS110。 我已经查看了用户指南、但没有说明连接器的规格。 它仅指出(第 8 页):  

CTI20 连接器是 20 引脚 IDC 连接器、使用.050 x 0.100 英寸间距。

1) 以上信息令人困惑或可能错误。 该连接器是一个 20 引脚 2 排(10 引脚/排)连接器。 我已经查看了 XDS110 探针上 20 引脚连接器的照片。 它看起来是 2.54mm(0.1 英寸)间距(引脚的中心到中心)、行到行之间的距离是 2.54mm。 那么这是什么  0.050 ? (1.27mm)。

2) 在第 9 页上,用户指南声明:

AUX 连接是 14 引脚 IDC 连接、间距为 0.05 英寸。

在此、指南中没有说明第二个项目“.100",“,该、该项目应定义行到行的距离。 但在探头的照片中、该连接器看起来与 CTI20(2 行)相同、只是它有 14 个引脚。

3) 我知道这两条电缆将作为套件的一部分( 20 引脚和 14 引脚),如您的网站所示。 那么、电缆另一侧的连接器是什么类型? 男性还是女性?

4) 哪些 AWG #导线可以与这些连接器配合使用? 我们需要为不同 ptotype PCB 构建自己的 20 引脚至 5 引脚电缆连接器组件、以便使用 SWD 接口进行测试。

谢谢。

AB  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AB:

    DS110ISO-EVM 连接器规格

    预先标记的知识差距

    我能够澄清你的大多数问题,但是 两个详细信息没有完整记录 在可用来源中:

    • AWG 线规 用户指南或社区讨论中未指定自定义装配体的随附电缆或推荐规格。
    • 特定连接器制造商器件型号 对于探头端的 CTI20 连接器、尽管社区线程指向兼容部件、但用户指南中未列出该连接器。

    1)“.050 乘.100 英寸“节距—解释

    用户指南中的符号为 没错 但这是不可否认的混乱。 它进行了说明 两个不同的维度

    尺寸
    数据值
    含义
    引脚间距 (一行内)
    0.050 英寸(1.27 毫米)
    同一行中相邻引脚之间的距离
    行到行间距
    0.100 英寸(2.54 毫米)
    两排针脚之间的距离

    CTI20 是一个 细间距 连接器— 不会 标准 0.1 英寸节距接头[1][2]。 您在照片中看到的内容在这种规模上可能具有视觉上的欺骗性。 正确的匹配连接器系列是 Samtec FFSD 系列 (例如,20 引脚母 IDC 的 Samtec FFSD-10-01-N)、与探头侧的 0.050“× 0.050“间距相匹配[3]。 请注意、社区来源表示探头侧连接器实际使用 0.050“ 、而用户指南中的“.050 x .100“规格可以指电缆的目标板侧[4]。

    底线: 是的 不会 标准 2.54mm 节距连接器。 您需要 0.050“(1.27mm) 节距 IDC 连接器。

    2) AUX 14 针连接器

    AUX 连接器使用 相同的 0.050“细间距 即 CTI20 [1][2]。 用户指南简单地省略了行到行尺寸,但设计是一致的 — 它是同一个连接器系列,只有 14 个引脚 (2×7)、而不是 20 个引脚 (2×10)。 引脚 7 指定为 A 密钥 (无连接)并插入母电缆侧以实现极化—如果您在目标板上使用标准的非键控公接头、则需要 拆卸/切割销 7 从公接头[4]。

    3) 电缆连接器性别

    套件中包含的电缆具有 两端的包容式 IDC 连接器 [3]。 这意味着:

    • 探头侧: 母连接器与 XDS110 上的公有罩接头配对
    • 目标/PCB 侧: 包容式连接器—因此您需要安装 插入式接头 PCB 上的参考设计

    4) AWG 线规

    不幸的是 未记录具体 AWG 或我找到的社区线程中找到的内容。 但是、对于构建自定义电缆组件、建议使用的电缆是 3M 3749 系列 带状电缆[4]。 该系列通常使用的数据 28 awg 导线(0.050 英寸间距 IDC 带状电缆的标准)、但我建议在订购之前先使用 3M 3749 数据表进行确认。

    有关定制 20 至 5 引脚 SWD 电缆的附加说明

    该套件包含用于 10 引脚、14 引脚和 20 引脚 JTAG 配置的适配器板[5]。 用户指南[6]的表 2-1 中介绍了引脚排列映射。 对于 SWD 接口、您需要将相关信号(通常为 SWDIO/TMS、SWCLK/TCK、GND、VTRef 和可选的 SWO/TDO)从 20 引脚连接器映射到 5 引脚接头。 请务必参考适配器引脚表、以确定定制电缆的正确引脚位置。


    资源:

    1. XDS110ISO-EVM 用户指南 (SPRUJE1)
    2. XDS110ISO-EVM 用户指南 — 适配器引脚排列
    3. TI E2E:LP-XDS110 20 引脚调试电缆连接器标识
    4. TI E2E:TMDSEMU110-U 辅助调试接口对接连接器
    5. XDS110ISO-EVM 用户指南 — 套件内容
    6. XDS110ISO-EVM 用户指南 — 适配器板引脚排列表

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack、

    我进行了广泛的研究;以下是我的研究结果:

    1) 连接到探头上的 AUX 连接器的电缆压印为“30 AWG“。 20 引脚电缆看起来相同、因此我假设 30 AWG。 这意味着这两个连接器都是 1.27mm 间距类型。

    2) 行之间的距离与引脚对引脚相同。 此外、我在 Digi-Key 站点上找不到任何引脚对引脚间距 1.27mm 和行到行 2.54 的连接器。 我认为制造商不会制造这样的连接器。 因此、我认为用户指南中有一个错误。 因此、应删除“0.100 英寸“的措词。

    3) 用户指南是旧的 — 写在 2017 年。 我在第 5 页发现了另一个错误。  支持的列表中不包含“ Arm Cortex-M 和 CC2340xx 无线 MCU“。 我的互联网搜索显示它确实支持。 我们计划使用 MSPM0G35xxx 和 CC2340xx  MCU。 请确认这些 MCU 是否受支持。 如果是、请更新用户指南。

    我还没有仔细研究用户指南。 可能还有其他缺点。

    请查看上述内容并做出相应回复。 谢谢。 AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack、

    对不起,我做了一个错误的假设。 我去了我们的实验室存储,拔出了一条连接到两个母连接器的 30AWG 扁平带状电缆。 导线很细- 1.27mm 的一半 并将其分开。 但连接器的引脚对引脚间距和行到行距离是 2.54mm。 南... 我似乎又回到了正方形的一个。