This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:如何使用 CDD_ECAP MCAL 在 APWM 模式下配置 ECAP?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637625/f29h859tu-q1-how-to-configurate-ecap-in-apwm-mode-using-cdd_ecap-mcal

器件型号: F29H859TU-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题

我的客户正在从 SDK 迁移到 MCAL、他们希望将 ECAP 配置为 APWM 模式、但 ECAP MCAL 似乎不支持该模式。 客户如何使用 cdd_ECAP 来实现其功能?

image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuqing。

    此功能目前在 CDD ECAP 中不受支持。 CDD ECAP 的实现方式类似于 MCAL ICU 驱动器、而该驱动器不支持任何 APWM 模式。  

    谢谢。此致、
    Masood Raza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masood

    感谢您的答复!  
    如何在 MCAL 开发中将 ECAP 配置为 APWM 模式? 您能给客户一些建议吗? 或者、我们是否有计划更新 ECAP MCAL 以支持 APWM 模块?

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuqing。

    我们尚未提供用于在 CDD ECAP 中明确配置 APWM 模式的 API。 但客户可以在 MCAL 中使用 SDK API 来配置它。 目前、APWM 模式不在即将发布的版本的范围内。

    谢谢。此致、
    Masood Raza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我已经提出这是 MCAL 的新要求。 让您知道开发团队的计划。 同时、正如 Masood 所提到的、客户是否可以在应用中使用基于 SDK 的 API、如下所示?

    这来自 SDK 中的 eCAP_ex1_apwm 示例、除了寄存器写入之外、别无其他内容。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan