This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:将 LP-XDS110 连接到 BeagleBone Black (AM3358)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, AM3358, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637497/lp-xds110-connecting-lp-xds110-to-beaglebone-black-am3358

部件号: LP-XDS110
主题中讨论的其他器件: AM3358TMDSEMU110-U

大家好、我们正在尝试从 LP-XDS110 与运行 AM3358 的 BeagleBone Black 建立 JTAG 连接。  根据 TI 资源、(显然)没有电缆可以从 LP(10 引脚)连接到 Beagle(焊接在 CTI –20 连接器上)。  我们直接对其进行布线。

首先、我们攻下 LP 背面更大的 20 引脚连接器、因为它似乎也具有标准 JTAG 信号。 请参见下图--显示 LP 的 20 针脚和 CTI20 的 Beagle 纲要。 在 LP 中、我们将使用 TMS(白线)、TDI、TDO、3V3、TCK、 nRST 和 GND(灰色)。  颜色编码表示接线。  
 

‘、当我们尝试连接到 Beagle 时、CCS 显示:“Value 为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。 …为‘S“C_ERR_PATH_BROKEN “。 JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。“下面的整个错误日志。

我们将示波器连接到 TDI、TDO 和 TCK。 在连接尝试期间、位看起来从 JTAG 输出 TDI — 但 TDO 上没有来自目标的响应。 时钟 (TCK) 在尝试期间按预期循环。

我们还尝试了交换 TDI 和 TDO 中流(这样 TDI 进入 TDO )… 但 CCS 仍然无法连接。 此外、我们将 LP-XDS110 跳接以检测目标电压...但如果让我为目标提供 3.3V 电压、则 CCS 故障几乎相同。 我们还多次检查了所有导线的导通性。

有什么建议吗? 我们是否需要从目标上连接更多引脚? 我们是否应该对 EMU[0]和[1]引脚 CCS 亮点执行任何操作?  



----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------

C:\Users\ \AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
ccs2050\0\0\BrdDat\testBoard.dat

----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------

该实用程序选择了 100/110/510 类产品。
此实用程序将加载适配器“jioxds110.dll"。“。库构建日期为“MAR 4 2026“。
库构建时间为“18:13:05“。
库软件包版本为“20.5.0.3902"。“。
库组件版本为“35.35.0.0 “。控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“5"(“(0x00000005)。
控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------

通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110 功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为“0"(“(0x0000)。
----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。
标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
或零卡滞故障的情况下运行。