This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:如何使用 Jlink 执行出厂复位?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0C1104, MSPM0C1106, MSPM0G1507, MSPM0C1103, MSPM0L1105, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1639863/mspm0g1507-how-to-perform-factory-reset-using-jlink

部件号: MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0C1103MSPM0L1105、MSPM0G3507 、MSPM0C1106、MSPM0C1104、 MSPM0L1306

我们面临着一种情况、需要执行恢复出厂设置、但在生产线结束或系列生产期间使用 Jlink 调试器而不是 XDS110 调试器。

我阅读了随附的 MSPM0 MCU 开发指南解锁内容
方法(恢复出厂设置)仅支持 XDS110、当前不支持 J-Link。

 

TI 是否计划支持 J-Link 的恢复出厂设置?

是否有任何可正常工作的恢复出厂设置脚本可用于以下器件?

  • mspm0g1507
  • mspm0c1103
  • mspm0l1105

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    我将在此处包含一个脚本、该脚本可与 JLink Commander 配合使用、以将器件恢复出厂设置。 我已经确认该器件适用于 MSPM0G3507、MSPM0C1106 和 MSPM0C1104 器件。 该脚本也应该适用于这些系列中的器件。 只需确保在运行之前更新.bat 中的特定设备。

    脚本:e2e.ti.com/.../1348.Factoryreset_5F00_Jlink.zip


    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brian Lee !

    该脚本适用于以下器件:

    MSPM0G1507
    MSPM0G3507
    MSPM0L1105
    MSPM0L1306
    MSPM0C1103
    MSPM0C1104